OKI 是于1881成立的日本首家电信设备制造商。为了保持市场竞争力并跟上不断增长的设备使用需求,OKI为其在苏格兰Glasgow的工厂引入了更多的自动化工艺和设备。其中从车间地面到填料头的墨粉输送便是OKI着眼改进的一个方面。同时,OKI也希望能改善现场工作环境,因此试图寻找一种既符合ATEX法规,又满足或高于健康和安全法标准的解决方案。
OKI与Piab合作,将28台Piab真空输送机替换到现有的真空输送系统。这些封闭式的真空输送机能安全、安静地将墨粉输送到4-25米之外的距离,日输送总量可达2000千克。
OKI的高级运维工程师Peter Barnes称Piab输送机能显著缩短停工时间是其一大优势,同时也十分欣赏它的超低技术支持需求。“Piab输送系统可靠性极高,性价比也远高于以往的系统,而且十分易于清洗和维护。”OKI也发现,Piab过滤器的使用寿命相比之前使用的系统要长得多,从而能显著降低运行成本。