Feedback

Choose your language

Close

Safe glass handling

更灵活的玻璃板安全搬运解决方案

背景

波兰一家大型玻璃生产企业一直在寻找一种解决方案,降低由堵塞引起的频繁更换真空发生器以及糟糕的吸盘耐久性差而造成的生产成本。新系统必须安全,此外,在电源关闭或发生故障后,必须能牢固固定玻璃板至少5分钟。

解决方案

我们建议采用——带止回阀和XLF200平面吸盘的Piab P3010真空泵。电源关闭后,泵中的止回阀可以保护设备、并吹扫以维持系统中的真空。此外,在泵中使用过滤器显著降低了系统的故障率。

结果

Piab真空泵支持在泵堵塞的情况下快速更换COAX®真空发生管。新的解决方案显著降低了备件费用。XLF吸盘相比老款吸盘有更长的使用寿命,同时双唇边可确保非常高的抓具操作安全。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们