通过选择您所在的行业,我们将优先显示与您的兴趣相匹配的内容和新闻,从而让你在我们的网站上得到更好的用户体验。
忘记密码?
Don't have an account?
Pall Exekia是世界领先的陶瓷膜分离技术供应商,现亟需一种更省力、更安全且更高效的氧化铝粉末输送系统。过去,25千克的粉末包袋需要人工提升到7米高的料斗。
Pall Exekia采用了Piab的自动气力输送解决方案以彻底取代原来的人工物料搬运。
采用了Piab的真空输送解决方案后,Pall Exekia显著缩短了重型氧化铝包袋的搬运时间,并减轻了员工的身体劳损,从而显著提高工作站安全性。此外,输送机的过滤器还能阻挡微粒,避免生产设备积聚粉尘或受到污染。
自动调校功能是奠定工业4.0基础的分布式决策的典型示例。这是Piab公司致力于推出促进智能化生产的新型设备的关键领域。
使用精确的预设功能还能够实现单个或多个设置参数的实时调整,而无需对整个系统进行大规模的复位重设。
模拟仿真旨在提高真空泵等的工作效率。预测结果显示,泵的效率提升5%至20%,这将使整个生产效率提升高达10%。
预测结果表明计划外和/或计划内的停机次数将有可能下降1%至20%。这将转化为生产力的显著提升。
IO-Link应用是其关键因素,因为它保证了不同设备之间的互通互用,而无需考虑整个系统使用的技术标准。
IO-Link为集成通信和传感器提供了功能强大的平台,有助于实现信息的透明化。因此,IO-Link使能设备被视为是互操作性和信息透明度的坚强后盾。
对于大型真空系统,部分功能可使每个循环周期的空气消耗量减少高达90%。
请注册Piab免费账户,获得以下信息: