Feedback

Choose your language

Close

Vaculex TL在Berendsen

改善Berendsen的洗衣服务

背景

Berendsen是丹麦、瑞典和挪威洗衣服务市场的领导者。Berendsen在荷兰市场也处于领先地位,并在德国医院和疗养院市场占据强有力的份额。Berendsen隶属于英国领先的支持服务提供商Davis Service Group Plc集团。

分拣重达35公斤(77.8磅)的洗衣袋。频繁地从膝盖以下提升至肩部以上。

Berendsen面临以下问题,急需解决方案:
操作人员难以提升沉重的麻袋,并且面临重复性肌肉损伤。而且,衣物袋内隐藏的异物(例如,刀、剃刀刀片和针)会造成不同类型的伤害。另外,受体液污染的其他物质可能会通过皮肤接触危害人员健康。

解决方案

安装Vaculex® TL以帮助操作人员完成洗衣过程。

 

 

 

 

结果

1999年,Berendsen在瑞典安装了第一台Vaculex® TL,随后,Berendsen在瑞典、挪威和荷兰开始全面部署Vaculex® TL。 使用Vaculex® TL,工作人员可以轻松清空悬挂在绳索上的袋子,而不必将衣物从袋子中拉出。其好处显而易见:将重复性劳损和割伤的风险降至最低,降低感染的危险,更高的生产率、更低的服务成本、更低的能耗、且用户友好。

瑞典Berendsen的运营经理Magnus Arnedal说:"之前,Berendsen尝试了不同的提升系统来辅助搬运洗衣袋,结果各不相同。 Vaculex® TL是第一款工作人员自主使用的提升辅助工具,也是您可以获得的最佳设备。 使用升降系统两年后,我们感到非常满意,所以真心推荐Vaculex® TL"。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们