Feedback

Choose your language

Close

piGENTLE™配合piFLOW®t

面向未来需求的久经考验的输送系统,以温和而有效的方式搬运不同类型的药片

背景

Piab已与意大利的胶囊灌装机的OEM设备商合作多年。

OEM设备商的最终客户位于美国,正在生产一种新型药物,需要在胶囊内装入粉末和一小片阿司匹林。客户想要一套自动输送系统,配合将粉末和片剂装入胶囊灌装机。Piab是设备制造商的首选供应商,在早期即参与到了项目之中。感谢与OEM设备商的长期合作关系,他们非常了解我们在产品运输方面的专长,并对Piab解决问题的能力充满信心。

客户的要求是每小时输送10万片药片(每片药片重105mg),待传送的距离为5米且不能损坏药片,否则给药系统将停止工作。

解决方案

试验采用了piFLOW®p 及 piFLOW®t系列输送机,非常明显,,采用piGENTLE®技术的piFLOW®t远远优于所使用的任何其他技术。我们还试用了不采用piGENTLE®技术的piFLOW®t系列输送机,显著验证了piGENTLE®技术带来的巨大可靠性差异。当不借助piGENTLE®技术时,药片会卡在软管中,而如果我们增加进料压力,那么速度会变得太快并且损坏药片。

piGENTLE®技术的加入带来了巨大的差异,它可以控制药片的传输速度,确保不会损伤药片,从而使整体表现决然不同。如果不采用piGENTLE®技术,则很难找到最优的进料压力,以完成最为适宜的输送。

结果

我们在测试期间观察到piGENTLE®配合piFLOW®t表现出了杰出的效果。OEM制造商可以将设备直接运送到美国的最终客户手中,因为此前的试验已可以确保其运行良好。

而在最终客户处,仅需花费最少的时间就可完成输送机的设置——对,就是顾名思义的,即插即用!

而最终客户最大的收益,就是客户清楚的知道,他们拥有能满足自己需求的自动化系统,能最大限度地减少废料并提高工厂的生产率。客户确信,他们已经购买到了可以满足未来需求又久经考验的设备,因为如果药片硬度发生变化,他们甚至都不需要微调输送机的设置。piGENTLE®技术依然可以确保为药片的生产提供最佳的输送系统。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们