Feedback

Choose your language

Close

应用于Jysk配送中心的Vaculex TP真空管搬运机

Jysk配送中心改善了工作环境

背景

Jysk是一家国际零售连锁店,为您的家庭提供一切服务,它拥有遍布全球52个国家的2800家店铺。员工总数近24,000人。位于瑞典Nässjö的Jysk配送中心和丹麦奥丹姆(Uldum)的Jysk配送中心,依靠Vaculex®提升解决方案创造符合人机工学的、高生产力和健康的工作环境。

位于Nässjö的Jysk配送中心,员工的因病缺勤率很高,而且长期饱受员工因病离职的困扰由于需要手动提起许多大而重的箱子,操作人员的背部和肩膀往往遭受损失。

解决方案

Vaculex® TP的安装是为了帮助操作人员进行卸垛和订单拣选。

结果

Jysk现在使用Vaculex® 解决方案进行卸垛和订单拣选,以改善工作环境并提高生产率。患病率从8-9%下降到他们有史以来的最低数字,3%!Vaculex®解决方案支持工作人员在之前无法接触到的区域进行工作,因为之前那里堆满了繁中的待提升货物。瑞典Nässjö的Jysk配送中心已经成为一个更具吸引力的工作场所,它为每个人提供符合人机工学和用户友好的工作环境。

生产经理Michael Edh:“之前由于繁重的提升工作,这不是一个有吸引力的工作环境。现在它有很大的不同!”

使用Vaculex® TP的操作人员Josephine Rogebrant说:“曾经只有身强力壮的男性才能从事这份工作,。现在任何人都可以做到”。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们