Feedback

Choose your language

Close

MechTek工程咨询有限公司

Piab真空发生管为电池制造商注入“持久动力”

背景

MechTek工程咨询有限公司是一家专门从事工程项目设计、规划和服务业务的机械工程公司。该公司最近执行的一个项目是为客户设计和建造一条完整的工业备用电池生产线,要求是该生产线能够生产采用不同设计和不同规格的电池。这意味着必须配备无需更换和调节就可以拾取和放置不同类型的电池接头的机器人(由真空发生器驱动),以最大限度降低停工时间。此外,不同类型的电池接头分别具有不用的尺寸和表面处理,这也进一步增加了项目难度。

具体到这一项目中,拾取和放置机器人必须能够拾取6个电池接头:末端执行器的的金属管移动到电池接头较薄的一端,从托盘上拾取并提升电池接头。为顺利完成这一任务,即使电池接头位置产生真空泄漏,真空发生器也必须提供足够的真空度,确保末端执行器的金属管成功拾取,并且不对周围的其他电池接头造成影响,避免拾取错误。此外,要求该真空发生器结构紧凑、重量轻便,能够随机器人自由移动,同时,即使是非资深技术人员也可以轻松对其进行维护。

解决方案

Piab的高能效COAX® 真空发生管是目前最轻便的真空技术,是电池制造行业应用的最理想选择。MechTek经过慎重考虑,最终选择了配备铝质固定器(便于安装和连接)的MIDI Si32-3 COAX®真空发生管。Si真空发生管具有更高的真空流量,能够可靠地“补偿”电池接头位置可能产生的真空泄漏。

结果

MechTek对Piab的解决方案非常满意。第一,分布式真空发生系统设计可以避免对其他电池接头造成不利影响,避免“错误拾取”;第二,真空发生管由电磁阀控制,仅在系统需要时打开,由此最大限度降低了压缩空气耗气量;第三,即使是非资深技术人员也可以轻松拆卸COAX®真空发生管进行检查,维护工作十分简单;第四,直通设计增强了真空发生管的耐脏污性;最后,紧凑轻便的特点使用户可以将真空发生管安装在靠近真空吸点的机器人头部,实现最大生产效率。“Piab真空发生管绝对物超所值”来自MechTek的Patrick Brown这样说道。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们