Feedback

Choose your language

Close

咖啡

某家大型国际咖啡和茶叶生产商改善员工工作环境并提高生产效率

背景

一家业务范围覆盖全球80多个国家的茶叶和咖啡生产商面临一个重大难题:将粉碎机中的咖啡输送到过滤筛时,每个粉碎循环结束后都必须停机,将粉碎机输出口位置的沉重咖啡包袋垂直搬运9m(相当于3层楼的高度),水平搬运5m,整个过程费时费力,工作人员苦不堪言。

解决方案

过去,这家公司生产的咖啡只有一种,因此,Piab的解决方案是为每一台粉碎机配备一台piFLOW®p真空输送机。随着业务增长和扩展,每一台粉碎机都需要粉碎两种类型的咖啡,因此公司为每一台粉碎机都配备了两台真空输送机,每台输送机负责将一种类型的咖啡输送到相应的粉碎筛。

在这一应用中,我们采用的是piFLOW®p真空输送机,具体配置为P.VC2.P4.38.7.F.EP.QSS.0.FR.

此外,我们还提供了一台piPREMIUM 400真空发生器、相应的壁挂式安装件、两个DN 50夹管阀、一个Vortex阀(特殊的两通分流阀)以及一个进料站。

结果

Piab的先进解决方案显著降低了停机时间,大幅优化了生产流程,帮助客户提升生产效率。此外,工作人员也无需再搬运沉重的咖啡包袋,工作更加高效。

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们