piLIFT®SMART 将帮助 Armatec 员工每天提升 1-2 吨货物,并且不会损伤背部! 2020/1/13 有了Piab piLIFT®SMART 真空提升机,Armatec 员工无需跳进深箱中搬运货物。
在加拿大航空公司(Air Canada)-哈利法克斯国际机场(Halifax International Airport)提高行李搬运安全性并降低受伤风险 2018/4/16 工作于在加拿大航空公司(Air Canada)-哈利法克斯国际机场(Halifax International Airport,YHZ)的Vaculex® BaggageLift -提高了行李搬运的安全性,并降低了搬运人员受伤的风险。
物流运营商采用了更优的人机工学设备,获得了更多的财务收益 2018/4/16 通过使用Vaculex® ParceLift, ,PostNord物流运营商现在可以在卸货时避免繁重的工作和几乎所有的手动提升工作。
德国明斯特奥斯纳布吕克机场(Münster Osnabrück airport)提高了效率并减少了劳损 2018/4/16 Vaculex® 解决方案使员工能够快速轻松地装载行李,而不会对他们的身体造成任何危险的损伤。
Draper Tools降低了操作人员的损伤风险 2018/4/16 操作人员发现,现在,他们的任务已经非常的具有吸引力了,并且非常愿意留在他们的岗位上。每个人,无论男女老幼,只要身体正常,现在都可以承担这个岗位的工作。
Piab摩擦吸盘助力一条冲压生产线每年产出700,000多个零件! 2017/1/25 Piab摩擦吸盘可以牢固抓取油性表面,并可靠耐受高剪切力,由此彻底“消灭”了零件掉落问题,同时还大幅降低了零件损坏带来的经济损失。
助力RPC Tedeco Gizeh公司大幅降低能耗与维护费用 2016/8/29 与之前的解决方案相比,单台设备即可节约£1,114.00 (€1,430)/年,同比减少83%,且无需预留停机维护时间!
Value Line®吸盘每年为易拉罐生产商节约15000美金 2016/5/30 根据易拉罐的具体特性,客户最终选择了Piab旗下40mm的VL40FC吸盘。VL40FC吸盘的使用寿命更长,超过了1400000次循环,是之前吸盘的两倍,由此带来的一大结果就是显著降低了吸盘更换次数以及随之而来的停机时间。
Piab产品帮助国际包装行业OEM厂商显著提高机器人工作效率并降低运营成本 2016/2/16 OEM厂商最终实现了自己的目标,不仅显著提高了生产效率还大幅降低了应用成本以及事故率,大大改善了工作人员的工作环境。
P6040气动真空泵帮助家具制造商改善工作环境 2015/5/25 Verco选择采用Piab基于高能效COAX®技术而研发的P6040气动真空泵替代现有的电动真空泵,确保将木材牢固固定在双人床水平打槽机上。
Piab自动化真空输送方案成功克服制药行业苛刻的垂直空间限制 2015/4/24 Piab的自动化真空输送方案完美满足了客户生产车间的空间和垂直高度要求,同时大大降低了车间粉尘和生产噪音,与之前的解决方案相比极大地改善了工作环境。
行业领导者Piab为“箱中包袋”系统研发创新型真空解决方案 2015/1/5 安装P6010后,塑料包袋搬运行业领导者BluePrint大幅降低了能耗和背景噪音,决定在未来的创新型真 空解决方案中继续采用Piab先进技术。
Piab联手All-Fill实现更高输送高度 2014/11/4 All-Fill是一家为全球客户提供独立粉末填充生产线和完整填充生产线的原始设备制造商,现亟需一套定制解决方案,以连续可靠地将精细的化工粉末输送至双头配料称重系统及自动化多头粉末填充系统,要求是该解决方案必须尽可能的简单和易用。
Piab摩擦吸盘以出色性能满足汽车行业的快速生产需求 2014/5/15 得益于Piab具有出色吸持力的DURAFLEX®摩擦吸盘,如今汽车制造商可以大幅提高压机工作速率,确保在整个工艺过程中零件不会掉落。
Wrigley Poland通过Piab产品显著降低能耗、减少维护需求和缩短清洗时间 2014/1/17 引入Piab的系统后,压片薄荷糖和粒状口香糖生产时的停工时间显著缩短,因为Piab真空输送机和过滤器都十分易于清洗。
P3010真空泵为客户减少了压缩空气能耗 2014/1/17 采用了PiabP3010真空泵后,压缩空气能耗和噪音水平的削减程度如此之大,以至于客户再也无需担忧这类问题。对于P3010真空泵的另外一些功能,客户也十分赞赏:两个真空泵模块可以上下堆叠,自动吹气功能无需额外的控件和布线。
灵活的终端执行器设计帮助客户减少34%能耗 2014/1/17 与之前的解决方案相比,此次与Piab的合作使VonGal成功削减了34%的能耗。借助灵活的设计,过去需要多个终端执行器实现的不同形状和尺寸的搬运,现在单独一个终端执行器即可胜任,从而使转换过程变得更加快捷,缩短停工时间。如今,VonGal可以根据消费者购买习惯,用更短的时间生产出多种高性价比的产品。
居安思危——世界领先鲜奶制品生产商向Piab寻求先进输送解决方案 2014/1/17 Piab新型输送机的引入帮助客户实现了流化器与粉化站的集成,满足了可靠性和高效性要求。现在,淀粉和乳清粉能更加顺畅地从真空接收器流出。
Piab真空泵帮助客户提升机器人性能并减少压缩空气能耗 2014/1/17 P3010真空泵为Animex带来一种全新的解决方案,它更紧凑、更高效、更可靠也更灵活。当设备达到预设的真空度时,AVM™会自动停止供气,从而为客户节约能源。Animex由此显著提高了产量,并获得了十分可观的投资回报。该公司计划下一年继续订购Piab产品。
piFLOW®p真空输送机帮助客户缩短600小时的清洁时间 2014/1/17 piFLOW®p真空输送机使每次清洗过程的耗时从原来的3小时缩短为2小时,由此带来额外1小时的生产时间。新型输送机还有效改善了工作环境。
Piab真空输送机每年为客户带来270,000美元的额外收益 2014/1/17 客户采用Piab真空输送机后生产率提高了25%(日生产批数从原来的8增至10),进而为公司带来每年270,000美元的额外收益。
Piab真空输送解决方案帮助客户缩短搬运时间并提高工作站安全性 2014/1/17 采用了Piab的真空输送解决方案后,Pall Exekia显著缩短了重型氧化铝包袋的搬运时间,并减轻了员工的身体劳损,从而显著提高工作站安全性。
Piab帮助食品行业全球领导者Danone解决停工时间和效率问题 2014/1/17 新的Piab真空泵显著减少了压缩空气能耗,搬运Danone产品也更加可靠;受益于Piab产品的低维护需求,该公司发现停工时间也明显缩短;快捷的本地技术支持和简单的部件更换帮助客户进一步节省了时间成本。
柔性机器人解决方案为客户节省20%的生产时间 2014/1/17 自从安装了Piab VGS™3010抓具系统,Promatech的生产时间便缩短了20%。此外,VGS™3010抓具系统的紧凑设计使其能够以更小的占地空间提供更安全的工作环境,为各行业的员工带来福利。
面对过长的停工时间piFLOW®真空输送机大显身手 2014/1/17 PiabpiFLOW®真空输送机与螺旋输送器和其它气力装置相比优势十分明显:不仅能大幅缩短停工时间,还具备极高的性价比。经过2/3的大幅缩减,停工时间仅为1小时;192箱的产能损失也远远低于螺旋输送器的576箱。
无损产品的同时带来双倍堆垛速度 2014/1/17 采用了铝型材设计的这一抓具系统为客户带来了一种紧凑、轻量的解决方案,能够满足苛刻的重量和空间要求。灵活的机械设计使托盘堆垛的速度翻了一倍(12秒即可完成一轮),同时还能避免托盘损坏。
客户采用Piab定制抓取系统减少30%能耗 2014/1/17 将PiabCOAX®真空发生管应用到抓具系统后,Joulin Aero降低了30%的能耗。此外,这一紧凑、通用的解决方案免去了生产线上产品变更时的设备更换操作,有效降低了停工时间,提高了每分钟循环数。
Piab帮助西班牙食品生产商扩大市场份额 2014/1/17 机械的灵活设计使之更加通用和易于改装,从而帮助Filneapack把产品打入更广阔的行业市场,最终成功扩大了自己的市场份额。占用空间小是这一紧凑型系统的另一大优势,它在降低维护成本的同时还提高了生产率。
设计灵活的抓具帮助汽车OEM降低产品受损率 2014/1/17 COMAU的客户对新系统设计称赞有加:压缩空气能耗明显减少,同时价格远低于传统的真空系统。稳固的抓取性能避免了阀门掉落,设备运行更加流畅。
Piab真空泵帮助汽车燃油箱制造商缩短转换时间 2014/1/17 TI Automotive在装配工艺每个阶段的机器人单元上都安装了PiabP3010 COAX®真空泵。新型真空泵提供恰到好处的夹取力并将真空流量控制在最佳水平,从而确保机器人单元能安全地拾取和放置燃油箱。
PiabP6010真空泵帮助客户减少了53%的压缩空气能耗 2014/1/17 自从安装使用了PiabP6010真空泵,Arla Foods便成功削减了53%的压缩空气能耗,由此进一步降低了总体能源成本。