完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。 带我去体验新网站!
DURAFLEX®是Piab采用特殊材料制成的无痕吸盘。该材料由Piab专门研发并已获得专利,既有可媲美橡胶的出色弹性,又具有聚氨酯材料的超强耐磨性。
请参阅我们的指南:
首先,建议您查阅应用列表,了解Piab为各种类型应用推荐的最佳吸盘。如果您有任何问题请随时联系Piab合作伙伴,我们将帮助您实现最优化解决方案。
提升力取决于需要提升的产品重量以及可用吸盘数量,首先您需要计算每一个吸盘需要提升的重量,然后将该数值乘以重力加速度(g=9.81),确定提升力(N)。
一般情况下,吸盘与物体未接触时会吸入大量空气,这样就必须配备一个远超实际需求的大型真空泵。而piSAVE sense真空流量控制/止回阀可以在未接触物体之前先关闭吸盘,确保在一个特定的提升循环中,只有所需数量的吸盘打开,消耗能源。请观看piSAVE sense 视频,了解更多信息。
网页未提供真空泵端口和螺纹规格,请登录Piab网站下载数据手册,了解详细信息。
与机械真空泵相比,气动真空泵运行确实消耗了更多的能源。但是,大多数真空应用都需要进行间歇性吸料和卸料,而气动真空泵可以在一个应用循环中可以轻松开关,这样总体计算下来,气动真空泵的能耗就小于机械真空泵。
在吸盘提升应用中,真空度不能大于实际需求。Piab建议最佳真空度为60-kPa (18- inHg),真空度高于实际需求会导致系统消耗过多的能源,导致能源效率低下。
请使用真空泵选型指南选择最符合您应用需求的COAX®真空发生管。在选型指南中,MICRO、MINI和MIDI代表真空发生管的规格和容量,其中MICRO为最小规格,MIDI为最大规格。每种规格均具有相应特性,Si代表超高真空流量,Xi代表超高真空度,Bi/Pi代表低进气压力/压缩空气进气压力波动,Ti代表耐脏污设计。
COAX®是利用压缩空气产生真空的先进解决方案,而Piab基于多级真空发生技术的COAX® 真空发生器比传统真空发生器更高效、更可靠,体积也更为小巧。藉此,Piab能够为客户提供更加灵活高效的模块化真空系统:真空流量比传统系统高三倍;实现更高真空发生速度和可靠性的同时显著降低了能耗。此外,COAX®真空发生器具有多种规格(MIDI、MINI、MICRO)和型号(Bi、Pi、Si、Ti、Xi),在高(低)进气压力下都能够确保出色性能,满足各种应用要求:采用COAX®真空发生管技术的真空发生器的进气压力范围为0.17到0.60 Mpa。
真空发生管没有活动部件,因此几乎不需要任何维护,具有最大的运行可靠性,此外,真空发生管无论在体积还是在重量上都有很大优势,能够部署在吸点和真空应用附近,这也在一定程度上降低了损耗。与此相反,机械真空泵运行噪音大,还会发热,因此只能安装在隔热室中。
真空系统应用中最常见的问题是真空源和吸点之间的连接问题,例如又长又细的软管。而在VGS真空抓具系统将真空源和真空吸点集成在一体,由此最大限度缩短了连接距离,降低了系统能耗。
真空系统应用中最常见的问题是真空源和吸点之间的连接问题,例如又长又细的软管。而在系统中集成真空发生器,您就可以将真空源部署在吸点附近,由此最大限度缩短了连接距离,降低了系统能耗,实现最紧凑的应用解决方案。
Piab 为全球的Piab 经销商、集成商和用户提供以下质保服务:
首先请登录Piab网站,从主页上下载手册,了解各种备件的订货货号。
COAX®多级真空发生管采用了特殊设计,内部无活动部件,因此几乎无需任何维护。
单级真空发生管是为高真空流量或高真空度应用而设计的,而COAX®多级真空发生管则配备了各种类型的喷嘴,因此能够同时提供高真空流量和高真空度。此外,在实现相同的性能时,多级真空发生管的能耗更低。
使用COAX®多级真空发生管时,您可以通过调节压缩空气进气压力来调节最大真空度。在设置所需真空度后,piSAVE optimize可以相应调节进气压力,确保压缩空气耗气量始终符合实际需求。另外,您还可以使用piSAVE optimize能源计算器计算节能效果。
采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管
进料适配器,带/不带法兰连接
进料站/进料斗
管道套件
远程启动/停止阀
真空度传感器
料仓
输送机和下游设备之间的过渡设备
Piab 为全球的Piab 经销商、集成商和用户提供以下质保服务:
Piab输送机的粉末输送容量为每小时0.1吨到15吨。
Piab大部分输送机都随附有FDA、ATEX粉尘&气体防爆证书及2.2测试报告。
折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选。
折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色。
Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色。
Piab输送机完全可以输送食品和医药产品,请参见我们的成功案例。
Piab输送机完全可以输送药片和胶囊。难以输送的药片一般都是体积较大且溶于水的软压药片,而Piab在输送各种药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保药片和胶囊不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。
不能,应在输送结束后再进行定量配料。
交付piFLOW®p输送机时我们会提供IQ/OQ文件,请在按照使用手册启动输送机时正确填写。
不需要,Piab输送机只需压缩空气即可工作,控制系统采用的也是气动设计。
这取决于物料颗粒的物理特性。Piab在输送各种颗粒、药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保物料不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。
不能,Piab真空输送机只能在设计压力范围内工作。
在垂直高度小于5米,且物料的堆密度在0.5-1.0kg/L的情况下,粉状物料可以输送至50米。
只要进行正常维护,输送机在未来几年时间内都可以正常运行。
如果压缩空气气流中含有杂质或液体,那么过滤器、真空发生管和定时器都可能发生堵塞。注意:空气管线中万万不能有液体。
如果输送机出现任何异常情况,请参阅Piab手册,排除故障。
0.4-0.6 MPa的标准工业压缩空气气源。
真空输送机,过滤器调节器(1”连接)
手册
故障排除指南
图纸
不能输送液体,因为无法控制输送机中的液体流量。
可以垂直输送物料,最大垂直输送距离为8-10米。配备附件/管道排空解决方案后,最大垂直输送距离可达到25米。
无需任何辅助工具您即可轻松拆卸Piab输送机,具体方法请参见使用手册或访问YouTube观看我们的视频.
正确混合空气和物料即可避免物料离析。首先,Piab输送机能够吸入物料,这在一定程度上提高了空气含量;其次,进料点附件也可以搅拌物料。请参阅我们的白皮书或联系Piab了解物料离析更多信息。
.
Piab输送机使用手册专门有一个章节介绍了如何进行故障排除,此外,欢迎您联系附近的Piab子公司,获得更多技术支持。
Piab的应用配置器可以帮助您选择最合适的输送机。另外,您还可以联系Piab或Piab合作伙伴了解更多信息。
如果您严格遵守使用手册的规定,那么根本无需担心粉尘爆炸。Piab所有输送机都有一个接地点,并通过了ATEX粉尘防爆认证。
piFLOW®p 真空输送机由316L不锈钢制成。
piFLOW® i and f 真空输送机由304不锈钢制成。
我们可以在收到订单后的两到四周内向客户交付产品。
采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管
进料适配器,带/不带法兰连接
进料站/进料斗
挠性软管
远程启动/停止阀
真空度传感器
料仓
输送机和下游设备之间的过渡设备
Piab气动真空泵采用了COAX®高效真空发生技术,能够显著降低应用能耗。
不会产生任何热量
只包含最少数量的部件,低维护需求
高质量过滤器,实现5 – 0.5 微米的高效过滤
支持快速启动,确保最大生产效率
低运行噪音(72-76 dBA)
优化安装空间利用效率
高体积容量,提高输送容量
Piab可以提供三种过滤器供客户选择。
折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选。
折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色。
Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色。
这些输送机可以输送从精细粉末到塑料颗粒的所有物料,包括流动性很好的细粉到几乎无流动性的干燥物料。
是的,输送机采用的全部都是公制管道和硬件。
根据输送距离、输送机/真空泵/过滤器规格以及物料类型,输送机的输送容量范围为100-4000kg/h。
请观看视频,了解详细信息。
< Ra 0.8µm
可以。通过一个内置了电动/气动阀的真空度传感器即可进行控制,电压为110VAC或24VDC。
输送机配备了一个气动控制装置,可以用于控制吸料时间和卸料时间。
我们还可以提供不含控制装置的输送机,需要用户自行设置运行顺序,即实施PLC控制。
此外,Piab还可以提供电动/气动阀,用于将电气信号转换为气动输出,控制Piab输送机运行。
是的,所有过滤器都获得了FDA认证。
输送机机身采用316L不锈钢制成,内外抛光。真空泵由铝、不锈钢和塑料制成。
piPREMIUM 64 真空泵.2.5—3.5Nl/sec
piPREMIUM100 真空泵. 5-7Nl/sec
piPREMIUM200 真空泵. 10-14Nl/sec
piPREMIUM400 真空泵. 20-28Nl7sec
piPREMIUM600 真空泵. 30-42Nl/sec
piPREMIUM800 真空泵. 40-56Nl/sec
piPREMIUM1200 真空泵. 60-84Nl/sec
piPREMIUM1600 真空泵, 80-112Nl/sec
我们可以在收到订单后的两到四周内向客户交付产品。
采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管.
进料适配器,带/不带法兰连接.
进料站/进料斗.
管道套件.
远程启动/停止阀.
真空度传感器.
料仓.
输送机和下游设备之间的过渡设备.
Piab气动真空泵采用了COAX®多级真空发生管技术,能够显著降低应用能耗.
不会产生任何热量.
只包含最少数量的部件,低维护需求.
高质量过滤器,实现5 – 0.5 微米的高效过滤.
支持快速启动,确保最大生产效率.
低运行噪音(72-76 dBA).
优化安装空间利用效率.
高体积容量,提高输送容量.
Piab可以提供三种过滤器供客户选择:
请观看视频,了解详细信息。
表面粗糙度为Ra 0.6 µm
针对不同类型的过滤器,我们建议您分别采用不同的方法进行清洗,详细信息请参见真空输送机手册中的过滤器清洗说明。
可以。通过一个内置了电动/气动阀的真空度传感器即可进行控制,电压为110VAC或24VDC。
输送机配备了一个气动控制装置,可以用于控制吸料时间和卸料时间。
我们还可以提供不含控制装置的输送机,需要用户自行设置运行顺序,即实施PLC控制。
此外,Piab还可以提供电动/气动阀,用于将电气信号转换为气动输出,控制Piab输送机运行。
是的,所有过滤器都获得了FDA认证。
这些输送机可以输送从精细粉末到塑料颗粒的所有物料,包括流动性很好的细粉到几乎无流动性的干燥物料。
根据输送距离、输送机/真空泵/过滤器规格以及物料类型,输送机的输送容量范围为100-4000kg/h。
是的,真空输送机采用的全部都是公制管道和硬件。
Piab可以提供免费样品,请登录https://www.piab.com/valueline/,注册账户,然后获取免费样品。
Piab可以提供价格折扣,订购30件以上的Value Line®吸盘可获得15%的折扣,订购100件以上可享受30%的折扣。
请登录https://www.piab.com/Products/value-line/页面,查找定价和折扣信息(需登录Piab账户)。
.
1天(现货交付)。
是的。
是的,Value Line®吸盘不含PVC(聚氯乙烯)材料。
不,Value Line®吸盘含有PWIS/硅树脂。
No, the Value Line cups are not suitable for food.
是的,Paib提供了12种黄铜接头,分为G螺纹、NPT螺纹和外螺纹三种。
不带。
是的。
根据吸盘唇边的突起状况(平面浅凹吸盘)和粘性(波纹吸盘)都可以判断吸盘是否磨损。
Value Line®吸盘提供了平面浅凹、2层波纹和5层波纹型可选。
ø20, 25, 30, 40, 50, 60, 75mm.
大约300,000次循环 — 视物体表面类型、尺寸和运行速度而定。
未配备真空止回阀。
Value Line®真空发生管提供了三种设计,分别是直插式设计、支持快速排气的T型设计以及可满足更高真空流量需求的VL206 1/8铝质模块型设计。
可以,Value Line®真空发生管采用无瓣阀设计,在多尘环境下不会发生堵塞。
T型设计的Value Line真空发生管可用于洁净室。
与Piab多级真空发生器相比,Value Line®真空发生管的真空度和初始真空流量更低。
与传统Piab单级真空发生器相比, Value Line®真空发生管可实现最高25-30%的能源节约。
每个Value Line®真空发生管都可以提供最高-kPa 70 / 21,0-inHg的真空度。