完善我们自己-还有我们的网站!我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。 带我去体验新网站!
通过选择您所在的行业,我们将优先显示与您的兴趣相匹配的内容和新闻,从而让你在我们的网站上得到更好的用户体验。
忘记密码?
Don't have an account?
Employer of the Year Winner 2020
采用不锈钢、铝或PE材料制造的吸气式或非吸气式进料管
进料适配器,带/不带法兰连接
进料站/进料斗
管道套件
远程启动/停止阀
真空度传感器
料仓
输送机和下游设备之间的过渡设备
Piab 为全球的Piab 经销商、集成商和用户提供以下质保服务:
Piab输送机的粉末输送容量为每小时0.1吨到15吨。
Piab大部分输送机都随附有FDA、ATEX粉尘&气体防爆证书及2.2测试报告。
折叠式过滤棒,过滤等级0.5µm,壳体由PE和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材质,有黑色和白色两种版本可选。
折叠过滤器,过滤等级0,5µm,壳体由聚酯纤维和PUR材料制成,过滤膜为PTFE材料,灰色。
Textile过滤袋,过滤等级5,0µm,壳体由聚酯纤维制成,过滤膜为PTFE材料,浅灰色。
Piab输送机完全可以输送食品和医药产品,请参见我们的成功案例。
Piab输送机完全可以输送药片和胶囊。难以输送的药片一般都是体积较大且溶于水的软压药片,而Piab在输送各种药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保药片和胶囊不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。
不能,应在输送结束后再进行定量配料。
交付piFLOW®p输送机时我们会提供IQ/OQ文件,请在按照使用手册启动输送机时正确填写。
不需要,Piab输送机只需压缩空气即可工作,控制系统采用的也是气动设计。
这取决于物料颗粒的物理特性。Piab在输送各种颗粒、药片和胶囊方面拥有丰富的经验,确保物料不会受到破坏。请联系Piab了解更多信息。
不能,Piab真空输送机只能在设计压力范围内工作。
在垂直高度小于5米,且物料的堆密度在0.5-1.0kg/L的情况下,粉状物料可以输送至50米。
只要进行正常维护,输送机在未来几年时间内都可以正常运行。
如果压缩空气气流中含有杂质或液体,那么过滤器、真空发生管和定时器都可能发生堵塞。注意:空气管线中万万不能有液体。
如果输送机出现任何异常情况,请参阅Piab手册,排除故障。
0.4-0.6 MPa的标准工业压缩空气气源。
真空输送机,过滤器调节器(1”连接)
手册
故障排除指南
图纸
不能输送液体,因为无法控制输送机中的液体流量。
可以垂直输送物料,最大垂直输送距离为8-10米。配备附件/管道排空解决方案后,最大垂直输送距离可达到25米。
无需任何辅助工具您即可轻松拆卸Piab输送机,具体方法请参见使用手册或访问YouTube观看我们的视频.
正确混合空气和物料即可避免物料离析。首先,Piab输送机能够吸入物料,这在一定程度上提高了空气含量;其次,进料点附件也可以搅拌物料。请参阅我们的白皮书或联系Piab了解物料离析更多信息。
.
Piab输送机使用手册专门有一个章节介绍了如何进行故障排除,此外,欢迎您联系附近的Piab子公司,获得更多技术支持。
Piab的应用配置器可以帮助您选择最合适的输送机。另外,您还可以联系Piab或Piab合作伙伴了解更多信息。
如果您严格遵守使用手册的规定,那么根本无需担心粉尘爆炸。Piab所有输送机都有一个接地点,并通过了ATEX粉尘防爆认证。
piFLOW®p 真空输送机由316L不锈钢制成。 piFLOW® i and f 真空输送机由304不锈钢制成。
我们可以在收到订单后的两到四周内向客户交付产品。
挠性软管
Piab气动真空泵采用了COAX®高效真空发生技术,能够显著降低应用能耗。
不会产生任何热量
只包含最少数量的部件,低维护需求
高质量过滤器,实现5 – 0.5 微米的高效过滤
支持快速启动,确保最大生产效率
低运行噪音(72-76 dBA)
优化安装空间利用效率
高体积容量,提高输送容量
Piab可以提供三种过滤器供客户选择。
这些输送机可以输送从精细粉末到塑料颗粒的所有物料,包括流动性很好的细粉到几乎无流动性的干燥物料。
是的,输送机采用的全部都是公制管道和硬件。
根据输送距离、输送机/真空泵/过滤器规格以及物料类型,输送机的输送容量范围为100-4000kg/h。
请观看视频,了解详细信息。
< Ra 0.8µm
可以。通过一个内置了电动/气动阀的真空度传感器即可进行控制,电压为110VAC或24VDC。
输送机配备了一个气动控制装置,可以用于控制吸料时间和卸料时间。
我们还可以提供不含控制装置的输送机,需要用户自行设置运行顺序,即实施PLC控制。
此外,Piab还可以提供电动/气动阀,用于将电气信号转换为气动输出,控制Piab输送机运行。
是的,所有过滤器都获得了FDA认证。
输送机机身采用316L不锈钢制成,内外抛光。真空泵由铝、不锈钢和塑料制成。
piPREMIUM 64 真空泵.2.5—3.5Nl/sec
piPREMIUM100 真空泵. 5-7Nl/sec
piPREMIUM200 真空泵. 10-14Nl/sec
piPREMIUM400 真空泵. 20-28Nl7sec
piPREMIUM600 真空泵. 30-42Nl/sec
piPREMIUM800 真空泵. 40-56Nl/sec
piPREMIUM1200 真空泵. 60-84Nl/sec
piPREMIUM1600 真空泵, 80-112Nl/sec
请登录 或 注册 申请报价
自动调校功能是奠定工业4.0基础的分布式决策的典型示例。这是Piab公司致力于推出促进智能化生产的新型设备的关键领域。
使用精确的预设功能还能够实现单个或多个设置参数的实时调整,而无需对整个系统进行大规模的复位重设。
模拟仿真旨在提高真空泵等的工作效率。预测结果显示,泵的效率提升5%至20%,这将使整个生产效率提升高达10%。
预测结果表明计划外和/或计划内的停机次数将有可能下降1%至20%。这将转化为生产力的显著提升。
IO-Link应用是其关键因素,因为它保证了不同设备之间的互通互用,而无需考虑整个系统使用的技术标准。
IO-Link为集成通信和传感器提供了功能强大的平台,有助于实现信息的透明化。因此,IO-Link使能设备被视为是互操作性和信息透明度的坚强后盾。
对于大型真空系统,部分功能可使每个循环周期的空气消耗量减少高达90%。
请注册Piab免费账户,获得以下信息:
我们很高兴您能体验我们新的测试版网站,我们希望您能与我们分享您的反馈意见,以便我们能更好的改进。无论您是新用户还是已注册用户,我们都希望Piab能够最好的呈现您最想要了解的东西。