Feedback

Choose your language

Close

piSMART® vacuum technology in a 4

piSMART®真空技术

日期 2018/3/28

通过面向工业4.0的智慧真空技术,提高生产力和节省能耗。

瑞典,泰比讯 – Piab推出了拥有最先进真空技术的piSMART®产品,以实现智能、高生产力和节能生产。通过收集和分析各种生产数据,智慧设备能够在未来的工业4.0工厂中,对过程进行自动和数字化引导、控制和验证。

首先推出的是Piab优异的一体化真空发生器piCOMPACT®系列的piSMART®版本。piCOMPACT®配备了通用和现场总线独立的输入/输出技术IO-Link,拥有高度的板载智慧,可以用于基于云的“大数据”支持的下一代过程控制。

piSMART®设备能够直接连接各种在线资源,读取战略布置并具有网络连接能力的传感器的数据。其它的高端真空发生管系统随后也将跟随piCOMPACT®一样的piSMART®化步伐。然而,Piab正计划将真空输送机和提升系统也纳入到piSMART®转变中,使这些系统实现前所未有的优化、效率和用户友好。

能轻松访问大量数据是实现新的智慧和创新技术支持和分散决策工具(例如自整定、状态监测、预测性维护和自动实时调整)的基础。这些云连接功能是在Piab已实现的先进设备功能,例如自动真空度检测(ALD)、自动状态监控(ACM)、智能吹气(IBO)、自粘控制(SAC)和节能功能(ES)的基础上构建的,它们将为来临的工业4.0智能工厂工业革命提供支持。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们