Feedback

Choose your language

Close

Vaculex 搬运机搬运门板

Vaculex® 使门板搬运变得轻松自如

日期 2018/8/22

使用Vaculex®搬运机以符合人体工程学的方式提升、抓持和搬运生产车间/仓库的门板。

瑞典,泰比讯 – 蓬勃发展的建筑行业需要提供各种门板,Piab的Vaculex®人体工学搬运机 能够为生产车间和仓库环境提供完美的解决方案。最重要的是,搬运机还能够为制造或仓储人员提供安全和符合人体工程学的工作环境条件。这种半自动搬运机甚至能够搬运最重的防火门,后者重量通常高达75 kg以上。

" 多年来,门板制造商一直受益于Piab的Vaculex®人体工学搬运机。无论是从装载和卸载数控机床还是到检测区域,我们都能够应对重型门板提升和转动的各项挑战,从而确保企业及其操作人员的切身利益,”Piab公司人体工学搬运部门副总裁David Collins说道。

灵活的Vaculex® TP和VL型号属于真空搬运机的范畴,二者能够完美适应各种不同的门板设计和制造工艺。

符合人体工程学的Vaculex®搬运机旨在减轻劳动人员的压力,降低手动操作带来的各种风险,例如脊柱、背部或肩部疼痛和损伤以及重复性劳损现象。Vaculex®搬运机还能够显著提高效率,通过良好的流程处理程序提高工厂的生产效率,将损坏情况降到最低,以保证较高的产品质量。

关于派亚博

派亚博为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力和工作环境。 派亚博是一家全球性跨国企业,拥有430名员工,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务,其2017年销售额达到10亿瑞典克朗。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的自动化抓取和移动解决方案供应商,则是派亚博不变的愿景。

更多资讯

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们