Feedback

Choose your language

Close

Value Line 吸盘

将PVC赶出基础型真空系统

日期 2015/12/2

Value Line®系列吸盘不含PVC材料,是撑箱机和小型抓具应用的理想选择。

瑞典泰比(Taby) —Piab的Value Line® 系列真空吸盘自问世以来就赢得了客户的广泛好评,原因很简单,从经济效益上来讲,Value Line®系列真空吸盘帮助客户大幅降低了应用成本,创造了更多价值;从生态效益上来讲,Value Line®系列真空吸盘采用可循环利用的热塑性弹性体 (TPE) 制成,比聚氯乙烯 (PVC) 材料更加环保。

TPE材料同时具有橡胶和塑料两种材料的优势,坚固、持久耐用且柔软灵活,在一系列广泛应用中正逐步取代PVC材料,受到客户的欢迎。

Piab Value Line®系列的所有真空吸盘均采用TPE材料制成,可高效循环利用,更加环保,此外,Value Line®系列吸盘适用于标准真空自动化系统,提供广泛形状和尺寸可选,现在全球现货销售,欢迎选购。

Value Line®系列真空吸盘共包括21种型号,提供三种设计可选,分别是平面浅凹型、波纹型和长波纹型,每种设计提供7种直径尺寸(20-75mm)可选。此外,该系列吸盘还具有出色的耐磨性,与此同时,超薄密封唇边和内置的缓冲杆可确保吸盘可靠抓取即使是轻度纹理和瓦楞的表面物体。 

凭借统一、稳定的性能和高成本效益,Value Line®系列真空吸盘成为了自动注射成型系统、开箱机应用的理想选择,例如平面浅凹吸盘外形小巧,可轻松集成到抓具和机器人臂。Value Line®系列吸盘价格极具市场竞争力,量大从优。

60多年来,Piab一直坚持为高端市场客户提供业界领先的专业知识、创新技术、全球统一的高品质交付和支持服务,而Value Line®系列产品将这一切都带到了低端市场。今天,Piab凭借先进的高端吸盘和基础型标准吸盘,同时服务高低端应用客户,致力于满足所有客户的所有需求。

关于Piab                                         

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。敬请访问 www.piab.com,了解适用于各种行业应用的真空解决方案。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们