Feedback

Choose your language

Close

piGENTLE™ ensures gentle conveying of delicate ingredients

piGENTLE® – 食品行业温和输送解决方案

日期 2017/3/22

piGENTLE®:灵活适应易碎产品特性,实现温和的自动化气力输送

瑞典泰比(Taby)讯 – Piab piFLOW®t真空输送机专为温和输送易碎产品而设计,其成功的关键是采用了先进的创新型piGENTLE®输送速度控制技术(申请专利中),确保所有产品在输送过程中保持完整,适用于食品行业中糖果、整粒坚果、种仔以及营养片剂和胶囊等绝大部分的易碎成分和产品,由此实现了一次自动化输送技术的重大突破和革新。piGENTLE®技术堪称是piFLOW®t真空输送机的“核心”,能够根据每一种产品的具体特性灵活调节系统设置,确保片剂完好无损。

“温和真空输送的秘密在于恒定的低速输送,piGENTLE®能够在整个输送系统中实现连续、温和的产品输送流,正是为解决这一问题而研发的。”Piab物料搬运部门副总裁Jarno Tahvanainen说道

目前,Piab正在为piGENTLE®技术申请专利。通过检测系统真空度,piGENTLE®可以有效调节真空发生器的进气压力:产品填充到输送管线中后真空度上升,进而触发piGENTLE®,在2-6 bar范围内调节进气压力。

在较低的起始压力下,piFLOW®t低速拾取产品 — 起始压力可根据产品尺寸、形状和重量手动调节。在位于瑞典泰比的Piab实验室中,piFLOW®t真空输送机/piGENTLE®技术经过了广泛测试,在多种不同类型的糖果、食品、营养片剂和胶囊的输送过程中都表现不俗,性能卓越。

piFLOW®t是Piab已经面世且广受欢迎和好评的,用于粉末和散装物料输送的piFLOW®真空输送机系列设备的一大有力扩展,专为满足食品 (piFLOW®f)、制药 (piFLOW®f) 和化学 (piFLOW®i) 行业中苛刻严格的安全和卫生需求而设计。

欢迎联系我们,在Piab实验室中为您的易碎产品开展输送测试

 

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。此外,2016年Piab还顺利完成了两项具重要战略意义的收购,将Kenos和Vaculex纳入麾下,由此进一步提升了技术实力,极大地扩展了旗下的产品家族。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们