Feedback

Choose your language

Close

营养食品

piFLOW®t 专业级食品安全输送机

日期 2018/7/4

Piab以开创性的流量控制技术实现易碎食品的温和输送。

瑞典,泰比讯 – Piab公司的piFLOW®t 输送机 无任何尖锐边缘,具有导流进料以及低速控制功能,旨在尽可能温和搬运各种易碎食品。该输送机采用突破性的创新技术,为精致食材和产品提供专门的温和搬运过程,包括包衣夹心糖、糖果、烘焙咖啡豆、完整坚果和营养片剂。

piFLOW®t输送机的核心是其专有的piGENTLE®创新技术(申请专利中),该技术能够灵活调节真空泵的进气压力以实现平稳流动,从而确保易碎性食品也能够温和输送。结合独特的导流进料功能以及有效消除所有尖锐边缘,piGENTLE®技术使得piFLOW®t输送机能够成功解决真空技术在易碎物品输送领域遇到的各种问题。

“piFLOW®t输送机设计精良,专用于易碎配料和产品的输送过程。食品行业每天都会面临这些产品的搬运问题,为此我们充分利用各种技术诀窍而提出了一种理想的解决方案,以完美遇到的各种问题,”Piab物料搬运部门副总裁Jarno Tahvanainen评论道。

piFLOW®输送机每小时可输送400多万颗片剂,能够输送加工厂内的任何易碎物品。为了避免使用不合适的标准设备和通常作为替代性方案的落后人工输送程序,piFLOW®t输送机将在各种流程(比如压片机、包衣筒、包装线)之间安全传输原料和产品,完全消除片剂破损的风险。

piFLOW®t输送机对Piab粉末和散装物料piFLOW®输送机系列进行了有效拓展,后者还包括专门针对食品(piFLOW®f)、制药(piFLOW®p)和化工(piFLOW®i)领域的三种输送机产品。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额为10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。 借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多相关信息,请联系:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们