Feedback

Choose your language

Close

Suction cups handling bread

食品级吸盘实现食物的安全抓取

日期 2017/12/13

Piab吸盘经过了相关的食品认证,其型号可谓多种多样,具有多种形状和尺寸可供选择。

瑞典泰比讯 – Piab公司提供各类经过食品接触认证的吸盘,以实现从巧克力到鸡肉的自动化安全卫生搬运过程。Piab吸盘可直接抓取食物,易于清洁,无需拆卸即可就地清洗。吸盘还兼容采用在线润湿(WIP)清洁喷嘴的自动化系统。

这些食品接触吸盘经过精心设计,没有任何导致灰尘和污垢积聚的口袋,符合最严格的卫生标准,并且采用符合FDA和欧盟1935法规要求的材料制成。吸盘采用食品接触级硅胶材质,并配置了不锈钢或塑料食品级配件,同时为了最大限度保持吸盘的卫生程度,将公螺纹应用于整个生产过程中,易于清洁。吸盘和配件也适配于市面上所有的金属探测器。

大多数吸盘都是蓝色的,这使其适用于食品工业所青睐的视觉检测系统中。部分吸盘还采用不可检出的食物接触级透明硅胶材料

在所有具有不同形状和尺寸的吸盘中,椭圆形吸盘是适用于小椭圆形流程或迷你包装的理想解决方案。漏斗形波纹管和超薄唇边可以在不规则的食品表面上实现出色的抓取,同时具有大型真空流量孔的稳定结构即使在高速和快速提升的系统中也能保证物料的稳定抓持。

较低真空度即可折叠吸盘上的波纹管,这使其在烘焙产品等脆性食品搬运过程中的效果非常理想。该系列包括专为面包和烘焙食品设计的吸盘,当应用于面包脱模系统时可使用定位器进行精确安装。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab 在许多它的独创产品和解决方案中使用 COAX® 这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们