Feedback

Choose your language

Close

piFLOW® vacuum conveyors

Piab真空输送机助力食品物料顺利“流动”

日期 2017/1/11

piFLOW®真空输送机可靠搬运从散装粉末和颗粒到易碎片剂的所有物料。

瑞典泰比 (Taby) – 无论是烘焙食品、点心、方便食品、食品添加剂还是营养品应用,piFLOW®真空输送机都能够以卓越性能完美满足全球食品行业客户需求。piFLOW®真空输送机采用封闭式设计,运行安静,获得了ATEX防爆认证,符合FDA(美国食品及药物管理局)和EU 1935/2004规范以及现行GMP(良好生产规范)要求,能够确保为客户创造一个高度安全的工作环境,实现无故障的高效生产运营。

Piab真空输送机占地面积小且允许灵活部署输送管道,由此大幅降低了空间占用,同时,易于移动这一特性还支持客户快速调整生产布局。此外,凭借卫生型设计,客户可以轻松对其进行清洗和维护,这使快速生产换线进而最大限度提升系统正常运行时间成为可能。最后,Piab真空输送机还通过一系列特殊设计和功能,完美解决了物料离析问题,即使面对含有活性成分的物料也能够安全、可靠地完成输送。

针对食品行业的Piab真空输送机共分为3种类型,分别是面向一般食品行业的piFLOW®f 、面向高端应用市场的piFLOW®p和专注于片剂和其他易碎产品的piFLOW®t。与此同时,Piab还专门研发了一个完整系列的附件设备,进一步完善和强化了旗下真空输送机的性能和优势。Piab输送附件主要有两种,第一种是符合人体工学的轻型化抽料管,适用于自由流动的粉末和颗粒,还有专为piFLOW®t真空输送机设计的型号;第二种是支持客户自由调节进气口吸枪,用以实现物料与空气的最佳混合比例,主要针对的是难以输送的物料。

另外,Piab还可以提供配备了一个专门的集尘器,内部容积为100升(3,53立方英尺),可同时处理4个小型包袋的物料卸包站。最后,Piab输送附件还包括面向piFLOW® p/t真空输送机的进料站和旨在实现最佳流量的吸料适配器。piFLOW® p/t真空输送机进料站具有流化功能(可选),允许工作人员在两点位置调节输送空气,通常用于无法自由流动或其他难以输送的物料。吸料适配器则带有通用或Piab专属接口,进一步扩大了应用调节范围。

联系我们

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。此外,Piab还最新收购了Kenos真空抓具系统公司,由此进一步提升了技术实力,极大地扩展了其旗下的产品家族。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们