Feedback

Choose your language

Close

STX vacuum ejector

Piab提供更为先进的无瓣阀真空发生器

日期 2017/4/20

STX无瓣阀真空发生器避免灰尘干扰,带来更优表现。

瑞典泰比讯  – Piab正在引入一款全新的专利型双级真空发生器技术,可提供更高的效率以及更优的性能。新STX真空发生器最初作为piINLINE®plus和piSTAMP真空发生器的替代技术进行研发。

由Piab的真空发生器专家专门进行自主研发,与单级真空发生器相比,STX技术性能更为强劲,与传统的单级真空发生器相比,其能降低10%~15%的空气消耗量。

“全新的二级STX真空发生器采用无瓣阀设计,性能更为稳健,能在非常脏乱、尘土飞扬的环境中工作。发生器内部没有瓣阀,不会聚集灰尘和污垢。无疑,面对繁忙的工业化生产环境,这非常有利于对自动真空搬运系统在运行中进行维护,”PIAB自动化事业部副总裁Josef Karbassi说。

最初,新的STX真空发生技术作为Piab高效的多级COAX® 技术在两家公司的真空发生生产线中使用,特别是可配置于分布式式真空生成平台,为汽车制造商提供了理想的解决方案。piINLINE®plus真空发生器为汽车冲压车间自动化定制,具有压缩空气和真空嵌入式端口,以及不同直径的快速装配推入式连接器。此外,PIAB的真空发生器非常轻巧,可以直接安装在软管的吸力点附近。新的STX技术的应用范围终将扩展到其他真空发生生产线及各类应用。

Piab的新型STX真空喷射器技术还为piINLINEplus真空发生器使用的集成型快速的排气模块释放(EBR)机制带来了更高的效果。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们