Feedback

Choose your language

Close

超高的灵活性的piGRIP®吸盘

新型piGRIP®吸盘具有超高的灵活性

日期 2018/11/7

内部“锁定”固定器能够保证Piab piGRIP®FXI吸盘的长型超软唇边实现完美的握持。

瑞典,泰比讯 – Piab进一步丰富了其 piGRIP® 吸盘的产品阵容,新增的吸盘能够最大限度地增加灵活性。piGRIP®FXI是该公司广受好评的piGRIP®可配置吸盘系列的最新成员。

这款新型吸盘的唇边更加出色、轻薄并且极其柔软,即便对于多孔或具有复杂图案的表面也能够提供出色的抓取,但是对于其它吸盘而言,这些可能极具挑战性。 额外的密封功能使得吸盘在安全搬运漏型表面的效果非常理想,例如带褶皱和纹理的表面,以及瓦楞纸等多孔材料。

piGRIP®FXI吸盘包含四种不同的尺寸,其直径介于30mm与84mm之间,适用于各种自动真空搬运应用场合。

“FXI吸盘能够搬运化妆品行业的各种高级装饰包装设计方案、制药行业的泡罩包装,带印刷浮雕文字的表面/盖板,一直到应用于建筑行业的高纹理化组件的所有物品,”Piab自动化部副总裁Josef Karbassi说道。

集成的高流量固定器能够防止超软超长唇边作用于表面时出现卷曲或折叠。 固定器能够确保柔性唇边不会被卷入吸盘内部,而是可以完美覆盖待搬运物体的表面。

piGRIP®FXI吸盘包含两种柔软版本型号可供选择,其肖氏硬度等级分别为30和18。最柔软的吸盘其肖氏硬度为18,相比以前可用的组件类型,该吸盘更加柔软,并能够确保最大的灵活性。

piGRIP®系列采用可回收、并且经过FDA和欧盟认证的食品级搬运材料,提供40种不同的配件和通用接口。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额为10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们