Feedback

Choose your language

Close

Piab's 摩擦吸盘

更多适合小型金属部件的摩擦吸盘

日期 2017/11/15

Piab的摩擦吸盘系列新添几种型号,以满足行业的各种需求。

瑞典泰比讯 – Piab公司扩展了其DURAFLEX®摩擦吸盘系列,旨在帮助制造商搬运体积更小的钣金零件。面对最新的行业发展态势,Piab公司在其广泛应用的摩擦吸盘系列中新增了多种吸盘尺寸和不同的连接件。例如,在这种趋势潮流下,汽车制造商可以实现更加广泛的自动化生产,包括对数量急剧增加的小型部件进行制造和组装。

为了满足这些新兴市场的需求,Piab公司最新研制了多种小型椭圆吸盘和圆形吸盘等,以实现出色的小型和潜在油质汽车部件抓取能力。专用吸盘旨在安全搬运各种钣金部件,并最大限度地吸持带凹面或凸面的部件。

DURAFLEX®摩擦吸盘卓越的抓持力增加了冲压机、切割机、折弯机和冲孔机每分钟的冲程次数,提高了冲压车间的成本效益和生产力。

Piab的摩擦吸盘将聚氨酯的耐磨性和橡胶的弹性完美结合,表现出优异的弹性记忆能力和耐油性,使其能够防止变形并保证处于良好的工作状态。此外,聚氨酯吸盘不会像其他吸盘那样,由于采用丁腈橡胶(NBR)材料而快速降低性能。

这些吸盘还旨在搬运薄金属板材(厚度最低可达0.65mm),并且不会留下任何凹痕。与冬天的轮胎类似,这些吸盘采用了经过改良的摩擦型式,包括采用锐利剪切边和剪切凹痕的粗糙防滑表面,以确保强劲的油质表面抓持力。这使该摩擦吸盘的油质表面抓持力(剪切/摩擦力)能达到未采用摩擦型式的普通吸盘的3至4倍。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab 在许多它的独创产品和解决方案中使用 COAX® 这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016 年,Piab 完成两项具重要战略意义的收购——Kenos 和 Vaculex。Piab 是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们