Feedback

Choose your language

Close

Piab's Vaculex® vacuum lifter for barrels and kegs

借助Vaculex®提升系统,以符合人体工程学的方法提升啤酒桶

日期 2018/2/21

Piab符合人体工程学的Vaculex®真空升降系统有助于提高啤酒厂的生产力,并保护工人背部。

瑞典,泰比 – 做为一个蓬勃发展的企业,小型酿酒厂的特点是需要由有限的人员完成繁重的人工工作。两个人需要负责提升和旋转啤酒桶,然后由叉车堆放这些啤酒桶,以便后期发货。结果造成了极高的肌肉损伤风险,以及高昂的设备投资。

真空操作式啤酒桶搬运方案可以改变这一状况。致力于为所有规模的酿酒厂提升生产力,并打造更符合人体工程学的友好的工作场所,Vaculex® VL可以一次完成提升、旋转和堆放沉重庞大的啤酒桶。一名工人即可完成部分流程,而且无需叉车。

符合人体工程学的Vaculex® VL为啤酒业行业专门研制,非常适合搬运半桶装啤酒桶(50-60升)。Vaculex®提升系统由电动真空泵驱动,能够 帮助搬运人员轻松地调动和转移啤酒桶,无惧任何扭伤或重复性损伤风险。为了能在空间受限的环境中部署设备,提升系统采用了独特而灵活的解决方案,尤其适合天花板高度不足、狭窄且场地限制颇多的问题。高度较低的起重机系统、单轨和碳纤维臂是Piab应对挑战性环境的创新答案。

Vaculex® VL提供符合人体工程学且安全的工作环境,助力啤酒厂更高效运作。例如,由于啤酒桶往往是由底部填充,必须在生产过程中翻转啤酒桶、提升并堆叠整齐。要知道,每个啤酒桶都重达75公斤,即使由两名工作人员来完成,这也是一项使人筋疲力尽的工作,但是借助符合人体工程学的Vaculex®提升系统,仅需一名酒厂工作人员,即可轻松完成任务。

Piab还提供全套范围的备件,及非常有用的配件——比如可以放在手边使用的遥控器、消音箱,以及在闲置时可以自动关闭泵的节能系统——再加上出色的售后支持和维护,确保客户无论是在购买前,购买时还是购买后,都可以协同Vaculex®提升解决方案,轻松工作。

 

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率、以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab 在许多它的独创产品和解决方案中使用 COAX® 这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX® 真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。2016年,Piab完成了对Kenos和Vaculex®品牌的战略性收购。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们