Feedback

Choose your language

Close

Kenos® KCS抓具 - 灵活的协同机器人

Kenos® KCS抓具 - 灵活的协同机器人的好伙伴

日期 2018/6/4

体积小巧,功能强大,灵活方便,Kenos® KCS真空抓具的这些特点能够帮助您在任何地方搬运任何类型的物体。

瑞典,泰比讯 – Piab公司的 Kenos® KCS 抓具 使得协同机器人(cobot)能够随时随地搬运任何物体。这使其成为理想的“协同工作”工具,尤其适用于需要灵活搬运各种物体的小型企业。最初我们与一家领先的协同机器人制造商一道,面向客户提供量身定制的自动化工具,最终的协同机器人真空抓具取得了巨大的成功,因此Piab决定扩大其产品范围。

Kenos® KCS抓具结合Piab专有的气动 COAX® 技术 ,提供了高效的抽真空性能和易于更换的海绵材料,可在任何表面或形状周围实现模具制作,能够安全抓取、提升和搬运任何物体。标准接口(ISO)适配器能够将整台设备连接到市场上任何的协同机器人型号,并且机身采用轻质3D打印材料制成,能够轻松移动,以便在生产现场的不同位置执行不同工作、仓库存储或其他工作。

“KCS是小型企业的完美多面型助手。它的模块化和即插即用设计方案意味着它能够广泛应用于公司内部,”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说到。

采用巧妙设计方案的快速更换系统可使同一装置配备塑料袋专用抓具。简单的扭转和安全锁定机制使Kenos® KCS抓具能够在几秒钟内完成新任务的配置和准备工作,提高了运营效率,并减少了系统停机时间。

“我们还能够确保KCS抓具易于清洁和维修,所有部件和区域都能够方便使用。设计方案采用圆形边缘,并配备了高效的消声器,非常安全,并且用户友好,为人与机器人的成功和谐合作创造了良好的条件,”Josef Karbassi补充说到。

关于 Piab

Piab为自动化领域提供智能解决方案,帮助数以千计的电子商务物流、食品、制药、汽车和其他制造业的终端用户和设备制造商提高能源效率、生产力,改善工作环境。Piab是一家全球性跨国公司,拥有430名员工,其2017年销售额为10亿瑞典克朗,通过子公司和分销商网络为近70个国家的客户提供服务。借助自动化和机器人技术的持续发展,Piab紧盯高增长的细分市场和地区,而成为全球领先的抓取和移动解决方案供应商,则是Piab不变的愿景。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们