Feedback

Choose your language

Close

Kenos vacuum gripping system

木工抓具 — 大幅简化重载木质产品提升

日期 2016/9/26

Piab的Kenos真空抓具专为提升重载木质产品而设计。

瑞典泰比 (Taby) 讯 – Piab发布了面向木工行业应用的Kenos真空抓具,极大地扩展了旗下的先进包装和码垛产品家族。Kenos多功能真空抓具 (KVG) 利用获得专利的Piab高能效多级真空发生器技术以及专门研发的高品质海绵抓具,为中密度纤维板 (MDF) 以及其他家具零件等木质产品提升提供了最佳技术解决方案。

Kenos超级重载真空抓具 (KHVG) 配备了高品质海绵抓具或真空吸盘,能够高效地搬运一整层的锯材、重载铺板、未经处理的原木以及其他多种建筑材料。此外,它还适用于搬运超重载或长条形、不规则、粗糙表面的工件。

KHVG系列超级重载真空抓具的最佳搭配是外部真空发生系统尤其是侧槽鼓风机。得益于真空止回阀技术,真空抓具系统可以不受锯木厂的高灰尘环境影响,提供最出色的抓取性能。

高品质海绵抓具或吸盘即使在粗糙不平的表面上也可以提供出色的抓取性能,同时还提供了多种尺寸和特性可选,满足最广泛类型的应用需求。

“对于锯木厂中表面粗糙的重载木质产品而言,必须使用具有最出色定位性能的抓具。Kenos超级重载真空抓具恰恰在这一方面表现十分出众,正是这一行业的最理想选择。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

 

最后,真空抓具中采用的各项先进技术(例如KVG系列中的COAX® 真空技术)和高品质吸盘或海绵抓具相结合,为所有环境下的木工应用提供了具有最高能效的解决方案。

 

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们