Feedback

Choose your language

Close

Kenos Vacuum gripping system

面向包装和码垛应用的高品质抓具

日期 2016/9/19

Piab的Kenos系列吸盘抓具是包装和码垛应用的理想之选。

瑞典泰比 (Taby) 讯 – 凭借Kenos系列吸盘/海绵抓具,Piab大力扩展了旗下的先进包装和码垛产品家族。Kenos多功能真空抓具 (KVG)、Kenos粉袋装真空夹具 (KSG) 和Kenos大面积真空抓具 (KVGL) 这三大真空抓具系统都采用了Piab获得专利的高能效多级真空发生器技术,同时结合Kenos专门研发的高品质吸盘和海绵抓具,打造出了灵活高效的包装和码垛/卸垛工具。

借助止回阀或节流阀技术以及集成式真空发生器或外部真空发生器(真空泵/鼓风机),Kenos抓具能够满足多种细分市场中的实际应用需求。此外,Kenos海绵抓具或吸盘还提供了多种尺寸和特性可选,确保在应用中提供最理想的抓取面。

KVG系列多功能真空抓具是一种通用型抓具,可以十分灵活地部署广泛类型的行业应用中,与之相比,KSG系列粉袋装真空抓具则更加专业化,是搬运各种形状、材质、重量的粉袋的最佳选择。在实际应用中,集成式模块化真空发生器使用户可以轻松打造出高度灵活的应用系统。在一些特殊工业环境中,用户还可以选择外部真空发生器(例如侧槽鼓风机)。

KVGL系列大面积真空抓具采用了独一无二的特殊设计,可以同时搬运一整层产品,例如一整层的罐装饮料或罐头食品。根据实际应用需求,用户可以设计具有不同规格的模块化系统,满足自身的个性化需求,典型应用包括常规包装以及食品和饮料行业中的码垛和卸垛应用。

“Kenos吸盘/海绵抓具在定位方面的表现十分出色,可以胜任大多数低精度应用。如果将真空吸盘/海绵抓具和推杆结合在一起,那么无论在何等条件下都能够获得最佳抓取性能。”Piab自动化部门副总裁Josef Karbassi说道。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件、真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们