Feedback

Choose your language

Close

COAX® cartridge Di16-2

Piab COAX®技术的防尘创新

日期 2015/3/23

Piab公司推出了一款适用于粉尘或污垢环境的新型COAX®真空发生管。这种微型尺寸的真空发生管非常适合Piab公司的VGS™3010真空抓具系统,后者是一种集真空吸盘和高效多级真空发生器于一身的分散式真空系统,又被称为“抓具”。

在粉尘/污垢环境中,如在扬尘普遍存在的包装行业中,这种新型的COAX® Di16-2防尘型真空发生管性能极其出色。通常情况下,这些场合无法使用真空过滤器,因为真空过滤器容易积尘并降低真空系统的整体效率。新型COAX® Di16-2是一种无瓣阀的双级真空发生管,因此粉尘和污垢可自由通过喷嘴,减少了阻塞的风险,甚至不惧高湿度和粉尘并存的极端应用。COAX® Di16-2在6 bar的进口压力下可提供70-kPa的真空度。

COAX®是一种基于采用压缩空气产生真空的多级概念喷射器技术。通过将多级真空泵的内部零部件集成到真空发生管中,COAX®可以实现一种更小巧、更高效、更可靠、高度灵活的真空产生技术。如此高的灵活性对于设计模块化系统以满足特殊应用需求的用户特别有帮助。

 

Piab公司现有的大多数真空泵都采用了COAX®技术,因此结构紧凑,易于安装且噪音水平低。

关于 Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率、生产效率以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab 研发并制造一系列真空发生器、真空附件,真空输送机和吸盘,广泛用于多种自动化物料搬运和工业自动化加工。Piab在许多它的原创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在五十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们