Feedback

Choose your language

Close

Value Line真空发生器

同等尺寸,双倍性能!

日期 2015/11/30

面向低端真空系统的全新Value Line®真空发生器

 

瑞典泰比(Taby) — Piab今天正式发布了全新的Value Line®真空发生器,该产品具有和Piab广受市场好评的真空发生器完全相同的外形尺寸,可轻松集成到现有系统。此外,新型真空发生器的性能更为出色,能效更高且价格经济,是基础型自动真空系统应用的又一大理想选择。

 Value Line®是Piab旗下适用于基础型低端工业应用(即无需使用Piab专业级真空解决方案即可满足需求)的经济型产品线,截止到目前,该系列已推出了两种设计的小型轻质真空发生器,分别是直插式设计和T型设计。

“新型真空发生器的性能是目前我们直插式真空发生器的两倍,但是仍然可以轻松集成到现有系统中,这一优势着实令人心动。同时,与其他竞争对手的产品相比,相同价格下我们的产品性能更加出色,能效也更高,堪称终极解决方案,鱼和熊掌兼得!”Piab自动化部门副总裁Joseph Karbassi说道。

Piab真空发生器基于先进的真空发生管技术研发而成。与传统的单级真空发生器相比,同等尺寸下Piab真空发生管的性能更高。因此,如果客户使用Piab的Value Line®系列真空发生器替代传统真空发生器,可实现最高28%的能源节约。此外,Piab的Value Line®系列真空发生器采用无瓣阀设计,即使在充满粉尘或高度污染的环境下也能可靠运行。

60多年来,Piab一直坚持为高端市场客户提供业界领先的专业知识、创新技术、全球统一的高品质交付和支持服务,而Value Line®系列产品将这一切都带到了低端市场。今天,Piab凭借先进的专业级真空发生器和解决方案以及基础型标准真空发生器,同时服务高低端应用客户,致力于满足所有客户的所有需求。

关于Piab

Piab成立于1951年,专门设计创新真空解决方案,改进能源效率生产/效率/以及全球真空工作者的工作环境。作为全球多家大型制造商可靠的合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空发生器、真空附件/真空输送机和用于多种自动化物料搬运和工厂自动化的吸盘。Piab在许多它的独创产品和解决方案中使用COAX®这种全新的真空技术。与普通的真空发生器相比,COAX®的真空发生管更小,能源效率更高,更值得信赖,可以直接集成到机器中,从而实现了灵活的模块型真空系统设计。Piab是在七十多个国家有子公司和经销商的世界组织,总部设在瑞典。敬请访问 www.piab.com,了解适用于各种行业应用的真空解决方案。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 副总裁兼市场推广经理
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们