Feedback

Choose your language

Close

Handling of heavy wood planks

事情都是绝对的吗?

日期 2016/4/26

有时候,我们会听到客户发出这样的声音:COAX®真空发生器十分节能、高效,但在我们充满灰尘的工作环境下会发生堵塞,无法正常使用。

每次听到这样的声音,我都不禁会想这是真的吗?我十分好奇到底是谁做出了这样的判断?或许是市场上提供单级真空发生器的厂商或Piab竞争对手。任何时候,任何判断都要以事实为依据,那么,COAX®真空发生器是否真的就无法在灰尘环境下使用呢?硬币都有两面,难道不应该辩证地看待这个问题吗?对于COAX®真空发生器在灰尘环境下发生堵塞的问题,我们坚信这只是客户的一个误解,因为COAX®真空发生器在出厂前已经经过了严格的实际环境测试。尽管如此,我们仍然不能无视客户的声音。因此,我们决定再次进行测试,以事实说话,或许COAX®真空发生器真的只能对付少量灰尘呢。让我们创建一个灰尘含量远超实际水平的工作环境,看一看COAX®真空发生器是否真的会发生堵塞,以及在什么情况下会发生堵塞。

我们创建了一个灰尘含量远远超过一般水平的测试环境,来看一看COAX®真空发生器在这样的环境下的真实表现。测试结果令人非常满意,因此我们决定制作一个演示视频,并在2015年美国拉斯维加斯国际包装展会 (Pack Expo in Las Vegas 2015) 这一重量级行业展会上播放。此外,我们还将视频上传到了YouTube上,方便全球客户观看。

让我们首先观看下面的视频。有些时候,上面的判断可能是正确的,但有的时候它只是其他人出于其他目的捏造出来的。在此我衷心希望有人能够静下心来,仔细探究COAX®真空发生器是否真的能够胜任灰尘环境下应用。

节能型多级真空发生器为什么更容易受到灰尘影响发生堵塞?我们又是如何解决这一问题的?更多信息请参见我们的白皮书:

 

Josef Karbassi
Vice President Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们