Feedback

Choose your language

Close

piLIFT® SMART

我很自豪能在全球市场推出新的提升设备piLIFT®SMART

日期 2019/4/17

你回顾生活中的某些时刻会感到特别自豪 ,如你的第一次考试,毕业等等 ,更不用说私人生活中的成就了。

但如果我们考虑专业方面- 我不得不说我为在全球市场推出第一台工业4.0真空提升设备而感到非常自豪

真空提升设备已经存在了一段时间,对于搬运重物的人来说是一个很好的帮助。现在我们正在迈出下一步,进一步帮助人们。新的 piLIFT® SMART 能够立即运用到不同的工作负载中,它为用户提供了更符合人体工程学的设计。同时,它将收集和记录数据,通过Web平台登录使用户可以即刻访问工业统计和分析数据,从而使每个人的工作更轻松。

由于人体工程学是所有Piab真空提升设备的核心,piLIFT®SMART的每个方面都经过精心设计,符合人体工程学和自然流畅运动。从手柄的形状(左右手都可以使用),对手指的防护,以及从侧面抓取和旋转物体的可能性,可控的速率放置物体和最小的噪声等级,设计piLIFT®SMART以人体工程学和用户健康为指导。

如果您有机会在我们的展览会上看到piLIFT®SMART,或者您有兴趣尝试工业4.0的第一台真空提升设备,我很乐意收到您的反馈。



David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们