Feedback

Choose your language

Close

药物片剂

如何温和输送片剂?

日期 2016/3/30

如何温和输送片剂?不久之前我们意识到了这个问题,为此进行了反复的测试和评估。

最终,我们找到了理想的答案。Piab不满足于对标准输送设备进行改装,因此决定开发一款全新的片剂专用输送设备,最终打造出了全球第一款片剂专用输送机,替代各种“力不从心”的标准设备和人工输送方法,帮助客户自动化输送各种易碎片剂。

众所周知,高价值的易碎片剂通常都难以输送,不得不通过一系列特殊措施确保片剂完好无损,以最大限度最低浪费,提高生产效率。我们发现,成功输送易碎片剂离不开三大要素:灵活控制的低速输送、温和进料、有效消除管线中的所有尖锐边缘。我们的努力没有白费,经过一段时间的研发,最终找到了解决方案,并在一个月前正式发布了全新的piFLOW®t片剂真空输送机。除此之外,我们还成功开发出了一款输送速度控制单元,并将其命名为piGENTLE®。piGENTLE®能够确保piFLOW®t真空输送机温和地低速输送片剂,最大限度降低片剂破碎风险。现在,我们正在为piGENTLE®技术申请专利,有望很快就获得批准。

无论对Piab还是对您来说,piFLOW®t真空输送机的问世都是片剂输送技术一大重要突破。欢迎您深度了解piFLOW®t真空输送机以及piGENTLE®技术的全部优势。敬请注册Piab账户,我们将在第一时间内与您联系,为您提供更多信息。此外,我们还可以在Piab测试设施或您的应用现场开展试验,以实际效果展示piFLOW®t真空输送机的出色性能。

立即注册,我们将在第一时间内与您联系!

 

Tomas Dahl
Strategic Sales OEM
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们