Feedback

Choose your language

Close

Product launches 2016

2016年末回首

日期 2016/12/21

再过十几天我们就将告别2016,迎来崭新的2017年。现在,是时候回顾过去,看看我们在过去的一年里有哪些收获了。

有诗云:不识庐山真面目,只缘身在此山中。当身处繁忙的业务活动之际,全心投入生产之时,我们更多的是发现自己有哪些失误,有哪些地方需要改进,很难从总体上去进行反思。从个人角度来说,我非常喜欢做年末总结,这不仅仅是对过去的梳理,还意味着新的开始。如果仔细审视Piab在2016年取得的成就,我们可以清晰地看到,2016年对于Piab具有重要意义。

2016年年初,我们发布了piFLOW®t 和 piGENTLE™,奠定了一个相当不错的发展基调。piFLOW®t是一款专门用于片剂和其他易碎产品的真空输送机,能够最大限度降低产品破损和生产浪费。由此,我们彻底解决了客户面临的应用痛点,成功提升了客户对Piab产品的满意度。此外,piFLOW®t大获成功还表明我们在技术研发上前进了一大步,顺利获得了相应专利。piFLOW®t和piGENTLE™可称得上是最佳搭档,帮助客户轻松化解应用难题,我们的产品设计工程师对此深感骄傲和自豪。

此后,我们陆续又发布了多款产品,包括一系列全新的面向汽车工业和钣金搬运应用的摩擦吸盘,我们的真空输送机也获得了多项国际标准认证,例如ATEX 粉尘和气体防爆标准、欧盟和美国食品/药物标准等。

与此同时,我们还有一部分技术人员潜心研发了堪称目前最先进的一体式真空发生器。该产品具备客户所需的全部功能,还另外提供了一些新的特性。我们的一体式真空发生器同样获得了多项专利,解决了客户面临的多重应用挑战。它支持IO-Link通信功能,符合工业4.0标准;可堆叠设计方便用户最多可同时使用4台单元,而这4台单元共用同一套歧管和气体连接装置,例如公共进气压力和排气管道。Piab一体式真空发生器的优势还有很多,敬请登录Piab网站,点击piCOMPACT®23 ,了解更多信息。

随后,我们成功收购了Kenos,这是一家从事大面积真空抓具业务的意大利公司,由此迈出了成为全球工业自动化产品领导者的第一步。Kenos是一个世界知名品牌,旗下的高科技产品在全球享有盛誉,与Piab的业务发展完美契合。Kenos抓取装置大大补充和完善了Piab的现有产品家族,为双方客户带来了更多便利。Piab收购Kenos后,双方的海量资源得到了有效整合,当然还有更多优势,很快就见分晓。

到了这里,很多人可能会想今年应该不会再有太多新品发布了吧,答案当然是否定的。我们紧接着又推出了全新的可检出金属型食品吸盘;面向汽车工业中冲压车间应用的piINLINE®pluspiSTAMP真空发生器;多款专业摩擦吸盘;以及更多汽车工业专用产品(今秋发布,详细信息请参见汽车行业)。

接下来,我们可以开心过圣诞节了吗?实际上我们还是像往常一样辛苦工作,研究一些新技术和新产品。敬请您随时了解Piab最新动态,或注册Piab账户,关注2017年Piab新闻。

总结过往的成就,我们获益良多。让我们深呼吸、尽情愉悦,保持对未来的好奇心,一同走进新的一年。我们2017年再见!

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing & Communication
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2019 隐私声明

关注我们

联系我们