博客: 你真的为工业4.0做好必要的准备了吗?

发布于 2019/5/15
博客: 你真的为工业4.0做好必要的准备了吗?

准备好了与否 - 我们已经提出了适合每个人的解决方案。

很明显,这种转变已经开始,尽管仍有许多步骤尚待完善。 我们从与业界,客户及开发最先进产品的工程师交谈中听到这些。然而,我们也可以看到那些没在场的客户,他们没有看到使用这款产品的必要性。

作为处于技术发展前沿的供应商,您如何处理这一问题?你还想迎合他们吗?

我们建立的解决方案是将最复杂的产品放在根据客户需求构建的平台上。平台上每个人都可以享受基本服务吗?没有人会被排除在外。

我们最近推出的 piCOMPACT®23 SMART 使用市场上最高效的真空发生器 COAX® 真空技术 ,然后可以选择集成控制,通过符合国际标准系统的IO-Link, 扩大吹扫(ABO)进行数据通信,  自动定时器吹扫(ATBO), 智能吹扫(IBO) 和自粘附控制 (SAC) 等等。或者你可以使用COAX®技术的真空泵。

最棒的是,您可以选择特定作业所需的确切型号,不需要尺寸过大的泵,但您仍可以在需要时保留在同一平台上升级的选项。


Mr. Jan Schieche
Mr. Jan Schieche
Global Product Manager
Vacuum Automation Division
分享文章