Piab成立于1951年,创立之初创新精神就贯穿整个组织结构、业务流程和企业文化,长期以来凭借先进的真空和测量技术,为全球客户提供了广泛系列的高质量产品和系统解决方案,是当前最具竞争力的市场领导者。Piab研发的第一款产品是制图圆规,大大简化了设计师和制图员的工作,Piab中的Pi(3.14)即代表圆周率。
此后,Piab推出了一系列张力测量仪器。60年代末,Piab气动真空镊子问世,这也是Piab发明的第一款真空产品。今天,Piab真空产品已经在全球市场上赢得了客户的广泛好评。
请点击箭头滚动时间轴,单击图片可了解详细信息。
1951年,Piab推出了第一款制图圆规,该圆规采用了可互换横杆设计,帮助设计师和制图员轻轻松松画出各种直径的圆形。Pi(3.14)代表圆周率,AB在瑞典语中代表Aktiebolag,就是公司的意思,Piab的名称也因此而来。
Pneucette是Piab面向市场推出的第一款真空产品,是一种锡焊料抽吸装置,还可用于搬运小型物体。
Piab 300型真空发生管专门为输送小批量物料和污染物而设计。
APV1000是Piab发布的第一款多级真空发生管,并获得了相关的专利。该真空发生管为Piab一系列真空产品的问世奠定了基础。
Piab工业抽吸装置主要应用于金属碎片、淤泥和爆炸粉末抽吸应用。
1979年Piab推出了L63型真空泵,也就是今天Classic系列真空泵的前身。
1981年Piab发布了只有芯片大小的真空发生器,该产品质量轻盈,可轻松集成到机械设备中。
Piab凭借一系列具有最高运行可靠性的高质量吸盘,帮助用户和制造商轻松输送几乎所有类型的产品和物料,显著降低应用成本。
Piab发布适用于实验室应用的H型真空泵,真空度低至10mbar。
Piab发布VC系列真空输送机,帮助运营商高效输送粉末和颗粒。
Piab发布具有多重优秀特性的XED型真空泵。
Piab发布专为实验室应用而设计的Lab Vac型真空泵。
Piab发布专为图文业应用而研发的Graphic Air Pump真空泵。
1997年,Classic正式成为Piab为广泛行业应用而研发的一系列真空泵的总名称。
Piab Vactivator,带自动冲程控制装置的真空搬运汽缸。
Piab C33真空输送机通过了美国农业部(USDA)认证,符合制药、乳品和食品生产企业严格的卫生标准。
Piab DURAFLEX™吸盘,采用创新型聚氨酯材料制成。
Piab P3010真空泵,基于Piab新一代COAX™真空发生技术而研发。
COAX®是Piab新一代真空发生技术,以此为基础研发的多级真空发生器能够轻松集成到制造设备中。分散式真空系统则支持用户将真空泵部署在真空吸点或吸盘附近,减少真空管线损耗,实现最大能源利用效率和生产速度。
AVM™5050 – 先进的自动真空管理模块,确保吸盘高效搬运零件。
未来的真空输送机系统研发将着眼于高效输送粉末和颗粒,满足食品和制药领域的应用需求。新一代真空输送机新增直径为21cm和56cm的型号,和前代33cm级输送机一起,大大扩展了应用范围。
Piab VGS™3010 – Piab新型真空抓具系统,集成了高质量DURAFLEX™ 摩擦吸盘。
Piab P2010是基于COAX™技术而研发的小型多级真空泵,重量只有15克,且只需消耗最少量能源,在1.8bar进气压力即可实现最高效率。
Piab DURAFLEX™系列大大扩展了产品范围,迎来了椭圆形吸盘这一新成员。椭圆吸盘能够实现最大提升力,满足狭长物体和表面的搬运需求。
P3010 AVM是Piab基于COAX™技术而研发紧凑型的模块化真空泵,并内置了自动真空管理模块,能够满足客户对零件搬运应用的超高性能、可用性、灵活性和可靠性要求,并显著降低能耗。
Piab 可调真空码垛机(AVP) 采用了Piab的独家真空技术,以超高性能赢得了客户的信赖。
Piab LC30缓冲杆适用于柔性物料搬运,主要功能是为配备多个吸盘的提升装置调节真空度。
Piab推出了IC系列真空输送机,帮助一系列制造行业客户实现高效物料搬运,并显著降低应用能耗。
Piab P6010真空泵采用了COAX®真空发生技术,具有最高真空发生效率,体积小巧,运行可靠。此外, PCC(Piab巡航控制)和AVM™自动真空管理等集成控制装置也进一步提升了系统性能,实现真空技术解决方案的新突破。
Piab为包装行业应客户推出了先进的包袋搬运解决方案,集成了性能强劲的COAX®真空泵(带巡航控制功能,实现显著节能)和具有出色耐用性的高质量吸盘。
Vacustat-COAX®真空泵应用于金属板、玻璃和塑料零件等表面密封物体的真空搬运系统时,能够实现高达99%的压缩空气节约,大幅降低应用成本。
Vactivator真空搬运汽缸设计简单,具有精密的公差,并以其节能特性成为实现图形和包装应用快速和精确控制的最佳选择。
Piab推出了同样基于COAX®真空发生技术并配备了DURAFLEX®高质量吸盘的VGS™2010和VGS™5010,为进一步扩展了真空抓具系统产品范围。
C2100-64卫生型真空输送机基于COAX®多级真空发生管技术而研发,设计紧凑,性能强劲且运行安静无噪音,适用于在天花板较低以及狭窄空间下高效输送粉末和散装物料。此外,与目前市场上的其他压缩空气驱动型输送机相比,C2100-64还显著降低了耗气量和能耗,帮助客户实现卓越经济效益。
P6040真空泵采用了Piab享有专利的COAX®真空发生技术,与其他真空发生技术相比能够降低25%及更多能源成本。此外,通过一系列安装件和广泛的控制装置,用户还可以灵活配置P6040真空泵,满足特殊工业真空应用需求。
P5010真空泵基于Piab享有专利的COAX®真空发生技术而研发,并针对自动化产品搬运应用进行了深度优化,因此能够轻松实现最高性能并降低能耗,帮助用户减少碳排放,保护环境。
DURAFLEX®摩擦吸盘专为搬运具有油性金属表面的零件而设计,在油性表面上具有出色的摩擦力和剪切力,使零件不会轻易滑落,同时确保机械设备高速运行,帮助运营商提高生产效率。
Piab的UC一体式真空输送机是专门为制药行业而研发的,交付产品时还会向客户提供完整的文件包,其中包括一份经过认证的内部测试协议和验证方案(IQ安装认证、OQ操作认证)。另外,UC一体式真空输送机全部采用可追踪材料制成,并拥有自己的专属ID编号,进一步满足了制药行业的要求。最后,UC一体式输送机采用管状设计,具有光滑表面,大大降低了系统内部的物料残留,工作人员也因此无需花费太多时间对系统进行清洗。
Piab的模块化自动工具系统(PMAT)是一套真空工具系统,支持用户在最短时间内,设计出最符合自身应用需求的灵活、可调节抓具或真空固定工具。PMAT能够确保最终产品同时具有灵活性和刚性,可用于设计机器人末端工具、人体工学工具或固定工具,满足几乎所有类型的自动化机械设备的需求。
VGS™3040真空抓具系统采用分布式设计,具有Piab研发的所有优化性能,例如QR2(大气压快速释放)、 放气止回阀和节能功能。VGS™3040不但具有其他VGS™产品的优势,还是世界上最高效的节能型吸盘搬运解决方案,最适合搬运表面密封的物体,实现最快速的自动释放。
piINLINE®直插式真空发生器基于Piab获得专利的COAX®多级真空发生管技术而研发,体积小巧且质量轻盈,同时还有一项专利正在申请之中。piINLINE®可直接安装在吸盘(吸点)附近,与同等规格的直插式单级真空发生器相比,在提供更出色性能的同时能够降低40-50%的能耗。直插式真空发生器主要应用于电子设备/半导体拾取和放置、专用包装设备、注射成型自动化以及金属成型机装载/卸载(弯曲、穿孔和激光切割)等应用。
piGRIP®是Piab采用独特设计的可配置吸盘,配备了各种经过深度优化的抓取、提升和高度补偿零件,适用于大多数机械设备,能够高效、安全地搬运几乎所有类型的物料。piGRIP®的多种唇边可以提供最符合应用要求的硬度/软度和密封性能。而凭借牢固的波纹管,piGRIP®还支持更高搬运加速度和工作速度,出色表现远远优于传统吸盘。此外,piGRIP®所有吸盘都采用百分百可循环材料而不是PVC材料制成,有利于环境保护和可持续废物处理。最后,piGRIP®还包括采用FDA认证材料制成的型号,满足食品加工行业客户的特殊要求。
Piab发布了市场上第一款piCOMPACT10系列歧管安装型真空发生管系统。piCOMPACT10系列产品基于Piab的MICRO COAX®节能型高效真空发生技术而研发,是拾取和放置应用的最理想选择,确保用户高效搬运沉重的小型物体,应用领域包括电子、半导体、塑料、金属和医疗等应用。
piCLASSIC系列是Piab基于COAX®高效真空发生技术而研发的升级型真空泵产品,性能强劲,尺寸小巧且质量轻盈,因此满足了一系列广泛应用的苛刻要求。过去,配备旋转叶片泵的机械设备都必须配备价格高昂的真空罐和真空阀门,以确保高速运行,而与前代相同规格的真空泵相比,piCLASSIC的工作效率更高,高初始真空流量使这一切都成为了历史。最后,由于配备了专门的压缩空气气源,piCLASSIC可轻松开关,满足了真空系统间歇性工作需求,并显著降低了能耗。
piFLOW®真空输送机广泛应用于一般工业以及一些化学工业,具有超高的输送容量,极小的占地面积且几乎不需要进行任何维护,是无尘输送应用下替代传统机械输送机的最佳选择。此外,piFLOW®输送机采用了Piab研发的COAX®真空发生技术,确保实现最高真空发生效率。
piLEAN™ – 减少浪费。piLEAN™采用最新技术,具有最精简的产品设计,是实现应用解决方案最大性能和最佳能效的理想之选:您理想的piLEAN™解决方案是基于具体应用参数的吸盘、真空泵和控制器的最佳组合。
piSAVE optimize – an optimized energy saving product for air-driven vacuum pumps/ejectors in virtually any type of vacuum application. piSAVE optimize automatically adjusts the pumps supplied pressure based on the application. Only the amount of compressed air required will be used without sacrificing speed or performance.
piLEAN™ – 减少浪费。piLEAN™采用最新技术,具有最精简的产品设计,是实现应用解决方案最大性能和最佳能效的理想之选:您理想的piLEAN™解决方案是基于具体应用参数的吸盘、真空泵和控制器的最佳组合。
piGRAB—抓力柔和的抓具,适用于箱中拾取应用。piGRAB是一款基于真空技术的抓取工具,价格经济,是机械式抓具的最佳替代选择。该产品的抓取/夹取力比气动抓具更加柔和,最大的优势是可以抓取敏感物体而不会对物体造成损坏,如玻璃或鸡蛋。
piCHIP小型真空泵质量轻盈,支持快速表面安装在一系列广泛的材料上,可轻松集成到系统中。此外,该真空泵还具有运行安静的特点,是洁净室应用的最佳选择,同时还能满足医疗和电子工业中严格的真空应用需求。
piSECURE分散式真空泵配备了一个单独的密封真空止回阀(截止阀),能够满足密封应用的高安全标准,防止电力或系统故障造成巨大经济损失。此外,piSECURE还可以应用于机器人搬运,在发生后电力故障时能够有效防止物体掉落,因此在搬运高价值的密封物体方面具有独特优势,例如在车身总成和汽车总装工序中搬运成型玻璃和金属板。
Piab扩展了用于真空输送机的piPREMIUM真空发生器产品系列,为客户提供更大规格尺寸的产品,显著提高了难以搬运的粉末和颗粒长距离输送的生产速率。piPREMIUM真空发生器和piFLOW®p真空输送机配合工作,是满足食品和制药行业客户苛刻应用要求的最理想解决方案。
piCOMPACT® 系列紧凑型或一体式真空发生器具有集成控制装置,并采用了堆叠式设计,支持客户通过公共的气动和电气连接件为一个歧管配备多台真空发生器。另外,该系列真空发生器只需要极低的进气压力,具有最高的压缩空气利用率。piCOMPACT®真空发生器基于COAX®技术研发而成,可以显著降低能耗,同时提高生产效率和运营可靠性。
Value Line® – Good performance at a value price. 该系列产品更广泛地适用于对机器速度以及抓取表面要求不高的基本应用,如撑箱机等。其它应用包括将板材装载/卸载或分拣至金属成型机(激光切割机、水刀切割机,冲压机等)以及将零部件从注塑机上移除等设备。
piFLOW®t 系列输送机专为在食品、保健品及制药行业中搬运片剂或易碎产品而设计。Piab高性能输送机采用不锈钢主体 (ASTM 316L) 设计,满足FDA的超高卫生要求,并符合ATEX Dust粉尘环境防爆指令。
温和输送片剂的关键在于灵活控制输送速度。为确保片剂在整个输送系统中保持完整无损,唯一的方法是低速输送。Piab研发的创新型piGENTLE® 技术能够帮助客户实现灵活的输送控制,无论是何等数量、尺寸、形状、重量的片剂和胶囊,均能实现恒定的低速输送。
Piab非常自豪地宣布将智能输入/输出 (IO) 技术集成到piCOMPACT®23系列的高端一体式真空发生器中,从此进入智能传感器和执行器通信新时代。IO-Link是piCOMPACT®23真空发生器的一项可选功能,是一种通用型通信技术,适用于几乎所有类型的现场总线,能够帮助用户轻松连接工厂内的各个系统。
目前,Piab已收购了总部位于意大利的大型真空抓具市场龙头企业Kenos。Kenos设计和制造的夹持系统广泛应用于包装、木材、食品等多个领域。
piINLINE®plus和piSTAMP 超轻型分布式真空发生器体积小巧,基于Piab获得得专利的COAX®技术研制而成,同时提供了内置释放/排气机构的型号,可直接安装在位于真空吸盘(即真空吸点)附近的软管上。
Piab 收购了瑞典的 Vaculex 公司。Vaculex 是一家基于真空技术的领先起吊设备制造商,拥有 30 年经验,专门设计、制造和销售符合人体工程学的起吊系统,用于行李搬运、包装、配送和物流等各种应用。