Feedback

Välj ditt språk

Stäng

Value Line®-ejektorer

Ejektor med dubbel kapacitet passar i befintliga system

Datum 2015-11-30

Ny Value Line®-ejektor för enklare vakuumsystem

Täby, Sverige – Piab lanserar en ny komponent i Value Line®-serien med vakuumejektorer. Den nya ejektorn, som är monterad i ett aluminiumblock, efterliknar ett vanligt ejektorformat och kan därför enkelt installeras i många befintliga system. Med förbättrade prestanda och mer energieffektiv funktion, är ejektorn ett kostnadseffektivt och lättinstallerat alternativ för användning i automatiserade vakuumsystem i basutförande.

Value Line® är Piabs ekonomiserie för enklare industriella applikationer, där Piabs speciallösningar är ett onödigt avancerat alternativ. Fram till nu har serien innefattat kompakta lättviktsejektorer i två olika utföranden: för inline-montering och i T-design.

”Den nya ejektorn har dubbelt så hög kapacitet som våra inline-ejektorer. Men den verkligt stora fördelen är att den enkelt kan monteras i befintliga system, där den ger högre prestanda och energieffektivitet utan att kosta mer än ejektorer av andra fabrikat. Det är en perfekt win-win-lösning”, säger Joseph Karbassi, Vice President Automation Division, Piab.

Piabs teknik baseras på en ejektor som ger förbättrad vakuumprestanda jämfört med konventionella enstegsejektorer av motsvarande storlek. Energiförbrukningen kan minska med upp till 28 % om Value Line®-ejektorerna används i stället för liknande ejektorer. Value Line®-ejektorerna saknar klaffventiler och är därför mycket tillförlitliga i dammiga och smutsiga miljöer.

Genom Value Line®-serien erbjuds användare av enklare system det som Piab har levererat till sina högkapacitetskunder i över 60 år – expertis, innovation samt leverans och service med global täckning. Piab bistår nu hela spektrumet av marknaden, genom att erbjuda avancerade och specialiserade ejektortekniska lösningar och dessutom ett sortiment av ejektorprodukter för enklare lösningar.

Om Piab

Piab etablerades 1951 och designar innovativa vakuumlösningar som förbättrar energieffektiviteten, produktiviteten och arbetsförhållanden för vakuumanvändare världen över. I egenskap av pålitlig samarbetspartner till många av världens största tillverkare utvecklar och tillverkar Piab en komplett serie vakuumpumpar, vakuumtillbehör, vakuumtransportörer och sugkoppar till olika processer för automatiserad materialhantering och fabriksautomation. Piab använder COAX®, en helt ny dimension inom vakuumteknologi, i många av sina originalprodukter och lösningar. COAX®-cartridge är mindre, mer energieffektiva och mer pålitliga än konventionella ejektorer och kan integreras direkt i maskiner. Detta möjliggör att designa ett flexibelt, modulärt vakuumsystem. Piab är en global organisation med dotterbolag och distributörer i mer än 70 länder. Huvudkontoret ligger i Sverige.

Ytterligare information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Integritetspolicy

Följ oss

Kontakta oss