Блог Piab

Что такое транспортировка порошков «пищевого класса» — и что она требует?
Узнайте, что требуется для транспортировки порошков пищевого класса, включая материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, гигиеничную конструкцию, очищаемость, контроль аллергенов и предотвращение перекрёстного загрязнения.

Обоснование модернизации транспортировки пищевых порошков
Подготовьте бизнес-обоснование для модернизации транспортировки пищевых порошков, используя безопасность, контроль аллергенов, снижение отходов, эффективность очистки и влияние на персонал.

Оценка решений для транспортировки пищевых порошков
Сравнивайте решения для транспортировки пищевых порошков по гигиене, контролю аллергенов, эргономике, воздействию пыли, стабильности процесса и усилиям на очистку.

Транспортировка пищевых порошков: снижение нагрузки и сбоев на линии
Узнайте, как ручная транспортировка пищевых порошков влияет на безопасность оператора, контроль пыли, гигиену, аллергены и стабильность линии в пищевом производстве.

Контроль фильтра обеспечивает профилактическое техническое обслуживание
Устойчивый прогресс в транспортировании порошка: поддержка ресурсной эффективности и сокращения энергопотребления

Готовы к промышленности версии 4.0? Не забывайте о ручных подпотоках на вашем предприятии
Сегодня вопрос о промышленности 4.0 по-прежнему остро стоит на повестке дня, но реализация ее принципов еще далека от того, чтобы об этом заговорили в ежедневных новостных лентах.

Четыре десятилетия и все еще работают – история конвейеров, которая не кончается
В честь 70-летнего юбилея компании Piab подразделение вакуумной транспортировки объявило конкурс на поиск самого старого, еще работающего вакуумного конвейера Piab. И он был найден...

Сложный путь к простоте
Наш отдел исследований и разработок работает над решениями для Индустрии 4.0. с 2017 года; я присоединился к команде в 2020 году. Возможно, это прозвучит противоречиво, но…

Выбор подходящего захвата для коботов для транспортировки косметических изделий
В косметической промышленности особо трудной задачей является размещение продуктов в упаковках, предназначенных для широкого круга различных партнеров по сбыту. Сертифицированный UR Plus...

Опасности, связанные с эргономичностью, и способы их устранения
Автоматизация транспортировки материалов значительно сокращает количество случаев рабочей опасности и создает удачные с точки зрения эргономики условия на рабочем месте…

Опасности для органов дыхания и способы их устранения
Вакуумные конвейеры Piab предлагают простое и гигиеничное решение для устранения опасностей, вызывающих повреждение органов дыхания…

Промышленная пекарня Austerschmidt в Германии автоматизировала транспортировку семян с применением вакуумных конвейеров Piab
Потребность облегчить работу сотрудника и заботливо использовать ресурсы заставила промышленную пекарню Austerschmidt в Германии перейти с ручной подачи семян на автоматизированный процесс. В вакуумных конвейерах Piab piFLOW®f были все важные для процесса инструменты.

Отличный двигатель внутренней мотивации
Интервью X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Никлас Холмгрен – менеджер по разработке контента, отдел маркетинга – 5 лет работы в компании Piab.

Мы не копируем других, мы являемся лидерами
Интервью X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Леннарт Рюберг – начальник глобального производства, подразделение вакуумной автоматизации – 2,5 года работы в компании Piab.

Определение незакрытых потребностей заказчиков
Интервью X-Factor — Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Джонни Скагерсьё — старший инженер по применению в подразделении автоматизации и сотрудник отдела системного проектирования и исследований, работает в Piab с 2004 года

«Lagom» — не самая лучшая идея, но подходит для всего
Серия X-Factor — Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Густаф Вигрен — директор по технологиям производства, отделение концептуального системного проектирования, отдел исследований и разработок, подразделение автоматизации — 13 лет работы в компании Piab

Чем тоньше кромка, тем лучше захват
Серия X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Йонас Херрстрём – старший инженер-конструктор, отделение концептуального системного проектирования, отдел исследований и разработок, подразделение автоматизации – 8 лет работы в компании Piab

Help for strawberry shortcake lovers
With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

New blog post: A gripping story
All stories have a beginning. The story of piSOFTGRIP® started with passion.

It’s down to collaboration
Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

Is it safe or even possible to transport dry materials in high heels?
Safety should always come first when you work in manufacturing. Does that mean that you should stay away from manufacturing industries if you love wearing high heels?

Блог: Вы действительно должны быть готовы к Индустрии 4.0 или нет?
Готовы вы или нет – мы нашли решение, которое работает для всех.

Another product family for the automotive industry
Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

One plus one makes three!
Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Yet another contribution to Industry 4.0
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.