Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piFLOW® конвейер и нассос

Открывая мощь конвейера piFLOW®

Дата 09.11.2015

Конвейеры piFLOW® теперь также доступны и компаниям, имеющим ограниченный доступ к сжатому воздуху.

Тэбю, Швеция – Piab предлагает широкий ассортимент электромеханических насосов в качестве дополнения к своим эжекторным насосам. Такое решение позволит расширить диапазон популярных вакуумных транспортных систем, основанных на высокотехнологичных конвейерах piFLOW® для порошка и сухих материалов.

Несмотря на общепринятое звание «четвертой коммунальной услуги» на производстве, сжатый воздух доступен не для всех компаний. Для того чтобы позволить подобным предприятиям, лишенным сжатого воздуха, получить максимум от использования конвейеров piFLOW®, как правило, работающих на основе эжекторных насосов и сжатого воздуха, Piab решили добавить еще и электромеханическое альтернативное решение, решение от надежного поставщика.  

Полный ассортимент электромеханических вакуумных насосов сухого лопастного типа, подходящий существующему ассортименту эжекторных насосов Piab, будет совместим с конвейерами piFLOW®i, f и p. Насосы произведены компанией Becker, и поддержка и обслуживание этих насосов будет осуществляться их производителем через представительства по всему миру.

 «Лопастные насосы станут великолепной альтернативой для каждого, кто хочет использовать наши конвейеры piFLOW® с механическими, а не эжекторными насосами, а в особенности с насосами, не имеющими компрессора для подачи сжатого воздуха», - сообщает Ярно Тахванайнен, Вице-Президент Отдела Транспортировки Материалов Piab.

Для соответствия требования основных поставщиков Европы, Азии и США Piab предлагает до трех различных моторов на каждый насос. Все насосы оснащаются встроенными вторичными всасывающими фильтрами и невозвратными клапанами.

Конвейеры Piab’ piFLOW® были специально разработаны в целях соответствия жестким требованиям касательно рабочей безопасности и гигиены в фармацевтической (piFLOW®p), пищевой (piFLOW®f) и химической (piFLOW®i) отраслях промышленности.

О компании Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции. 

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Privacy notice

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами