Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Прямоугольная вакуумная присоска DURAFLEX® RB20x40P suction cup

Поднимая планку: новая прямоугольная присоска

Дата 26.01.2016

Прямоугольная вакуумная присоска DURAFLEX® идеально подходит для транспортировки трехшовных упаковок со сладостями

Тэбю, Швеция – Прямоугольная присоска DURAFLEX® RB20x40Р стала успешной еще на стадии разработки, и теперь она готова завоевать рынок транспортировки трехшовных упаковок (флоу-пак). Спустя 6 месяцев эксклюзивной эксплуатации на предприятии одного из крупнейших производителей оборудования присоска стала доступна всем желающим.

 «Наша присоска RB20x40P разрабатывалась специально для транспортировки трехшовных упаковок со сладостями, однако, разумеется, она может переносить и небольшие прямоугольные упаковки. Присоска гарантирует безопасную и надежную транспортировку без риска повреждения упаковки или содержимого», - сообщил Джозеф Карбасси, вице-президент Отдела по Автоматизации Piab.

Размеры присоски (20 на 40 мм) идеально подходят для автоматизированной транспортировки маленьких прямоугольных упаковок. Присоски произведены из специально разработанного материала, сочетающего в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал называется DURAFLEX®. Он отличается повышенной производительностью при транспортировке грузов с неровной или пористой поверхностью. Долговечность и эластичная память продлевают срок службы присосок, обеспечивая лучший экономический эффект.

Присоска RB20x40P, оснащенная весьма твердой кромкой, не подвержена проблемам, от которых страдают прочие прямоугольные присоски – например, всасывание кромки в присоску, отрицательно сказывающееся на производительности. Твердый, но гибкий хват позволяет присоске отвечать специфическим требованиям упаковочной промышленности, а также обеспечивать повышенную производительность и максимальное межремонтное время работы.

Оснащенные одним сильфоном присоски имеют малую общую высоту, упрощая их монтаж в условиях ограниченного пространства. Кроме того, в целях обеспечения верного положения при монтаже, присоски RB20x40P доступны с двумя различными дополнительными фитингами.

О компании Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами