Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piSMART®

piSMART® поднимает пищевое производство до уровня Промышленности 4.0

Дата 14.03.2018

Вакуумная технология Piab piSMART® поднимает планку пищевого производства до уровня 4.0.

Тэбю, Швеция – Компания Piab представляет новую уникальную технологию piSMART®, призванную перевести пищевую индустрию на новый, более интеллектуальный уровень с помощью ультрасовременного вакуумного оборудования. Системы piSMART® нацелены в основном на повышение производительности и энергоэффективности. Они также предлагаю новые инструменты, гарантирующие, что все производственные процессы всегда будут соответствовать нормам и гигиеническим стандартам пищевой промышленности.

Чистота является ключевой характеристикой пищевой промышленности. Новые инструменты анализа больших объемов данных, способных отслеживать состояние системы и сообщать о необходимости профилактического обслуживания, будут особенно востребованы. Данные для этих инструментов будут подаваться как правильно размещенными датчиками, так и с облачных хранилищ. Управление будет производиться как оператором, так и автоматически.

Автонастройка, симуляции и настройки в режиме реального времени являются лишь несколькими примерами новых сервисов, уже входящих в ряд вакуумных функций Piab – таких, как Автоматическое Определение Уровня (ALD), Интеллектуальная Продувка (IBO), Контроль Самослипания (SAC) и Энергосбережение (ES).

Начиная с piCOMPACT®, флагманской серии универсальных эжекторов Piab, внедрение piSMART® также произойдет и в прочие новейшие эжекторы, конвейеры и подъемные системы. Сегодня piCOMPACT® уже доступен со стандартизированной технологией ввода/вывода IO-Link, которая не зависит от типа системной шины и обеспечивает высокую степень интеллектуальной обработки. Использование IO-Link является неотъемлемым элементом взаимной совместимости, которая, в свою очередь, представляет собой основное требование Промышленности 4.0. Внедрение piSMART®  подтверждает готовность Piab к переходу на более высокий уровень контроля процессов с поддержкой больших объемов данных, расположенных на облачных хранилищах. Именно такие решения будут реализованы в ходе новой, четвертой промышленной революции.

 

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами