Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Bакуумное оборудование piSMART®

piSMART® поднимает упаковочный процесс до уровня Промышленности 4.0

Дата 01.03.2018

Предлагая новый уровень контроля, вакуумное оборудование piSMART® делает процесс упаковки интеллектуальным.

Тэбю, Швеция – Piab представляет новые версии оборудования piSMART®, способные привести упаковочные линии в соответствие с концепцией Промышленности 4.0. Фокусируясь на максимальной производительности и энергоэффективности, оборудование piSMART® предоставляет операторам облачный инструмент для анализа данных. 

Оборудование piSMART® основано на интеллектуальных функциях, уже доступных в других устройствах Piab. Оно предлагает новый уровень контроля, что является основой Промышленности 4.0. В конексте упаковочной промышленности  это означает большой объем выходных данных – например, производится сбор данных об изменениях уровня вакуума и сравнение с информацией в облачном хранилище. Такое решение позволяет использовать интеллектуальные функции – такие, как предупреждение об утечке и т.д. Функция подсчета циклов сообщит вам, если число подборов в минуту со временем снизится – такая проблема может являться признаком неисправности, вызванной загрязнением или засором фильтров. 

Анализ больших массивов данных также включает автонастройку, мониторинг состояния, профилактическое обслуживание, симуляции и регулировки в режиме реального времени, основанные на таких функциях Piab, как Автоматическое Определение Уровня (ALD), Автоматический Мониторинг Состояния (АСМ), Интеллектуальная Продувка (IBO), Контроль Самослипания (SAC) и Энергосбережение (ES).

Piab внедряет универсальную технологию IO-Link , не зависящую от типа системной шины, которая является ключом в высокой взаимной совместимости. Взаимная совместимость является основополагающей характеристикой устройств, поддерживающих Промышленность 4.0. Прочее ультрасовременное вакуумное оборудование для упаковки и паллетазации также получит новую функцию в скором времени. Piab также планирует внедрять piSMART® в конвейеры и подъемные системы, добиваясь тем самым непревзойденной оптимизации, эффективности и простоты использования, характеризующих Промышленность 4.0.

 

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex®. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами