Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Эргономичный подъем бочек с подъемниками Vaculex®

Эргономичный подъем бочек с подъемниками Vaculex®

Дата 21.02.2018

Эргономичный подъемник Piab Vaculex® помогает повысить производительность пивоварни и бережет спины работников.

Тэбю, Швеция – Маленькие пивоварни - это сегмент рынка, которые характеризуется очень быстрым ростом и тяжелым ручным трудом при нехватке персонала. Для подъема и поворота бочки нужно два человека, а для штабелирования бочек в целях последующей отправки необходим вилочный погрузчик. В результате мы имеем высокий риск растяжений спины среди работников и серьезные вложения в оборудование.

Ситуацию может изменить вакуумное решение для подъема бочек. Vaculex® VL способен повысить производительность на пивоварне любого размера, заодно снизив риск травм среди работников. Этот подъемник может поднять, повернуть и добавить бочку или кег в штабель одним-единственным движением.  Так, транспортировкой теперь может заниматься только один человек, а вилочный погрузчик и вовсе больше не нужен.

Эргономичный подъемник Vaculex® VL позволяет транспортировать пивные бочки (они же полубочки) емкостью 50-60 литров. Он разработан специально для пивоваренной промышленности. Подъемник Vaculex® VL, оснащенный электрическим вакуумным насосом, способен поднять любую бочку и переместить ее, куда требуется. Работники при этом могут не бояться растяжений и иных травм. Оборудование Piab позволяет решать задачи в условиях сильно ограниченного пространства. Компания предлагает уникальные и гибкие решения для площадей, где высота потолка, ширина и прочие параметры могут быть существенно ограничены. Низкопрофильный крановые системы, монорельсы и рабочие органы из углеродных волокон являются примерами того, как Piab обеспечивает своих клиентов инновационными решениями для самых сложных задач.

Подъемник Vaculex® VL обеспечивает безопасность и высокую степень эргономики, повышая, тем самым, производительность пивоварен. Например, поскольку бочки часто наполняются снизу, и их нужно поднимать и переворачивать для наполнения, а затем, перевернув в воздухе, добавлять в штабель. Учитывая, что бочка может весить до 75 килограммов, такая работа способна надорвать спины даже двух работникам, но для эргономичного подъемника Vaculex® подобная задача не представляет никакой проблемы. Для управления подъемником достаточно одного работника.

Полный ассортимент запчастей и полезных аксессуаров – таких, как удобный пульт дистанционного управления, шумопоглощяющая крышка и система энергосбережения для автоматического выключения насоса в период отсутствия активности – все это дополняется превосходной послепродажной поддержкой и обслуживанием, что позволяет клиентам чувствовать себя уверенно и знать, что с подъемником Vaculex® приятно работать до, во время и после его приобретения.

 

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами