Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Вакуумная технология piSMART® от Piab расширяет возможности автонастройки и улучшает безопасность

На предприятии с piSMART® меньше риска человеческой ошибки

Дата 11.04.2018

Вакуумная технология piSMART® от Piab расширяет возможности автонастройки и улучшает безопасность.

Тэбю, Швеция – Основываясь на интеллектуальных функциях, уже представленных в существующем вакуумном оборудовании Piab, инновационное решение piSMART® отвечает требованиям Промышленности 4.0 и расширяет возможности автонастройки. Автонастройка машин и компонентов машин являет собой пример технического сопровождения и децентрализации, которые лежат в основе Предприятия 4.0. В последние годы специалисты Piab проделали большую работу по внедрению новых функций для интеллектуального производства, основанного на автонастройке.

Эти инновационные функции Piab включают в себя Автоматическое Определение Уровня (ALD), которое автоматически задает оптимальный уровень вакуума в каждом цикле и предотвращает падение грузов. В сочетании с Автоматическим Мониторингом Состояния (АСМ) функция ALD также поддерживает и функцию энергосбережения ES, минимизирующую потребление воздуха.

В момент отпускания груза функция интеллектуальной продувки (IBO) дает порыв воздуха только если это необходимо, сокращая потребление энергии на 50% и повышая безопасность работы оператора. Устраняя риск образования нежелательного вакуума в присосках, функция контроля самослипания (SAC) улучшает безопасность системы.

Эти важные аспекты безопасности в дальнейшем будут усиливаться посредством взаимных связей с более широкой системой и подключением к интернету, а также более точной автонастройкой, которая будет гарантировать корректное использование оборудования. Точные, отдаваемые в реальном времени указания оператору снизят риск человеческой ошибки до минимума. 

С технологией piSMART® компания Piab продолжает придерживаться своего основгого приоритетра – безопасности. Все больше устройств Piab оснащаются необходимыми функциями для интеллектуальных предприятий будущего.

О Piab

Piab обеспечивает интеллектуальные решения для автоматизации, помогая тысячам конечных пользователей и производителям оборудования в области электронной торговли, логистики, пищевой, фармацевтической, автомобильной и прочих отраслях промышленности улучшить энергоэффективность, производительность и условия труда. Компания Piab является глобальным предприятием, штат которого насчитывает 430 сотрудников, а оборот за 2017-й год – 1 миллиард шведских крон. Piab обслуживает клиентов почти в 70 странах через сеть филиалов и дистрибьюторов. Широко применяя новейшие технические достижения в автоматизации и роботизации, а также работая с быстрорастущими отраслями и регионами, компания Piab видит себя в качестве мирового лидера в области поставки решений для захвата, подбора и транспортировки грузов.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами