Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Генератор вакуума Piab piCOMPACT®23

Устраните простой оборудования из-за проблем с вакуумом

Дата 21.09.2015

piCOMPACT®23 производит революцию на рынке пневматических вакуумных насосов

Тэбю, ШвецияpiCOMPACT®23 является последним в линейке вакуумным генераторов от Piab. Устройство демонстрирует невероятную производительность и высокое качество. Новая конструкция увеличивает рабочее время вакуумной системы и повышает ее уровень надежности. Работая при низком давлении подачи и эффективно используя сжатый воздух, эжекторы COAX® снижают энергопотребление, увеличивая при этом производительность и надежность оборудования. piCOMPACT®23 идеально подходит для вакуумных систем среднего и большого размера – например, для паллетизации коробок, погрузки, сортировки, транспортировки и разгрузки различных листовых материалов.

Благодаря уникальным картриджам COAX® piCOMPACT®23, самый маленький многоступенчатый вакуумный эжектор в мире, обеспечивает втрое более мощный поток вакуума по сравнению со своими аналогами. Это снижает потребление электроэнергии на 30-50 процентов в сравнении с традиционными эжекторами, что позволяет как существенно сэкономить электричество, так и снизить расходы на электроэнергию. При использовании опциональных функций в герметичных системах можно добиться снижения потребления сжатого воздуха даже на 90-95%. Обеспечивая более высокий поток вакуума, эжекторы piCOMPACT®23 также гарантируют плотный захват груза, что увеличивает скорость транспортировки, снижая при этом риск повреждения груза и объем производственных отходов. Еще одним плюсом к производительности является то, что piCOMPACT®23 делает возможным быстрое размыкание контакта между присосками и грузом.

Устройство успешно прошло все испытания и проверки. Срок службы всех подвижных элементов составляет не менее 50 миллионов циклов. Согласно расчетам, средняя продолжительность работы без поломок составляет 300 лет! Кроме того, наличие инновационных внутренних заслонок надежно защищает piCOMPACT®23 и картриджи от засорения, позволяя успешно работать в системах, где много пыли. Стандартный 8-штырьковый электрический коннектор гарантирует простоту монтажа и подключения.

Интеллектуальная функция энергосбережения (ES) отключает подачу сжатого воздуха сразу по достижению заданного уровня вакуума. Дополнительной функцией, подключаемой к ES, является Автоматическое Определение Состояния (ACM). ACM устраняет тарахтение и рокот оборудования, когда вакуумный генератор начинает включаться и выключаться из-за возникшей утечки. Также ACM автоматически определяет, есть ли потребность во включении функции энергосбережения. Также ACM можно использовать для наблюдения за состоянием присосок, чтобы не опоздать с их заменой. Встроенные шаровые клапаны с прямым управлением, отвечающие за включение/выключение и продувку, делают piCOMPACT®23 очень надежным, долговечным и скоростным. Кроме того, piCOMPACT®23 имеет простые и понятные настройки сигнала и энергосбережения, исключающие какие-либо ошибки при задании параметров.

piCOMPACT®23 меньше и легче обычного эжектора, и это помогает снизить вес общей вакуумной транспортной системы. Инновационная конструкция позволяет системе работать быстрее, делая ее более производительной. Компактные эжекторы легко встраиваются в существующие производственные линии без каких-либо модификаций. Эжекторам также можно быстро задать любую нужную конфигурацию.

О компании Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции. 

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами