Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Эжекторы Value Line

Эжектор с удвоенной производительностью в популярном формате

Дата 30.11.2015

Дополнительный эжектор Value Line® для бюджетных вакуумных систем

Тэбю, Швеция – Piab представляет пополнение ассортименты вакуумных эжекторов Value Line®. Новый эжектор с алюминиевым корпусом имеет габариты, подходящие под наиболее популярный формат эжекторов, что упрощает монтаж в существующую систему. Предлагая улучшенные производительность и энергоэффективность, эжектор отличается низкими эксплуатационными издержками и простотой монтажа. Таким образом, он представляет собой весьма привлекательную альтернативу для автоматизированных вакуумных систем.

Value Line® – это бюджетное решение Piab для менее требовательных промышленных систем, не испытывающих объективной нужды в более дорогом оборудовании. Так, ассортимент Value Line пополнился малогабаритными и легкими вакуумными эжекторами в двух различных конструкциях – рядной (встраиваемой) и Т-образной.

«Производительность нового эжектора вдвое превышает показатели наших рядных эжекторов. Однако главным преимуществом новой модели можно назвать ее способность идеально встраиваться в существующие системы, повышая производительность и снижая затраты на электроэнергию, чем не могут похвастаться конкурирующие модели эжекторов. Мы предлагаем крайне выгодное решение» - говорит Джозеф Карбасси, Вице-Президент Отделения по Автоматизации Piab.

Вакуумная эжекторная технология Piab основывается на картриджах, повышающих производительность эжектора в сравнении с обычными одноступенчатыми моделями аналогичного размера. Таким образом, при использовании нашего эжектора энергосбережение составляет до 28%, позволяя производителю сэкономить. Отсутствие внутренних перегородок, подверженных засорению, эжекторы Piab Value Line® отличаются высокой надежностью даже в пыльной и загрязненной рабочей среде.

Продукты Value Line® предлагают решения для бюджетного сегмента, обеспечивающие такие же преимущества, как и оборудование Piab для самых сложных и дорогостоящих систем, успешно продающееся уже более 60 лет. Предлагая такое экономичное решение, мы опирались на наши экспертные знания, инновационный подход, а также глобальное присутствие, доставку и обслуживание. Сегодня мы обслуживаем как бюджетный, так и высокотехнологичный сегменты рынка, предлагает как специализированные, так и основные (стандартные) эжекторные решения.

О компании Piab                                                                      

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами