Дата 16.11.2015
Вакуумные присоски с одним сильфоном DURAFLEX® обеспечивают лучшую устойчивость на высоких скоростях.
Тэбю, Швеция – Piab выпускает пополнение для ассортимента присосок двойной твердости DURAFLEX®, призванное ускорить работу роботизированных систем и повысить производительность. Присоска DURAFLEX® (10-110 мм) с одним сильфоном отличается лучшей устойчивостью в движении, позволяя ускорить работу роботов или производственный процесс и поддерживая при этом предельно высокий уровень точности и надежности.
Присоски DURAFLEX® сочетают в себе твердые сильфоны с мягкими и гибкими кромками из специально разработанного материала. Он особенен тем, что среди своих характеристик имеет и эластичность резины, и износостойкость полиуретана, что делает материал подходящим для неровных и пористых поверхностей. Устойчивость материала к износу и его эластичная память увеличивают долговечность присосок, обеспечивая, таким образом, увеличение прибыли (ROI). Материал не оставляет следов и не содержит веществ, ослабляющих смачивание красящих пигментов (PWIS).
Версия присосок с одним сильфоном имеет меньшую высоту монтажа в сравнении с присосками с несколькими сильфонами, что упрощает установку в условиях ограниченного пространства – например, на рабочие инструменты робота, производящие подъем груза из литейных форм. Кроме того, присоски с одним сильфоном отличаются лучшим подъемным усилием и, как следствие, грузоподъемностью. Это означает, что для конкретной задачи теперь потребуется меньше присосок, что сокращает начальные инвестиции.
Сочетание устойчивости и гибкости позволяет присоскам с одним сильфонам отвечать требованиям самых разных отраслей промышленности, где они способны внести вклад в повышение производительности и сокращение времени простоя. Такие присоски не только уменьшают риск падения груза, но и сокращают объем начальных инвестиций и энергопотребление, обеспечивая при этом плотный контакт с грузом, что, в свою очередь, позволяет использовать вакуумные насосы меньшего размера.
Присоски с одним сильфоном идеально подходят для высокоскоростной разгрузки объектов с текстурированной поверхностью – например, элементов интерьера автомобиля из прессованной пластмассы. Такие присоски способны помочь производителям сократить время цикла при литье под давлением. Улучшенная устойчивость присосок обеспечивает более точное расположение транспортируемых грузов, когда присоски используются в зажимных приспособлениях. Это положительно влияет на качество готовой продукции, снижает долю брака и, как следствие, увеличивает производительность и сокращает издержки.
Свяжитесь с нами и опробуйте наши вакуумные присоски!
С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.
Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций
Тел: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com