Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


piFLOW®t

Аккуратная транспортировка хрупких продуктов питания

Дата 22.02.2017

Революционный контроль потока обеспечивает мягкий контакт с грузом нового конвейера Piab для хрупких изделий.

Тэбю, Швеция – Успешно решая проблемы использования вакуумных технологий в транспортировке хрупких продуктов питания - таких, как орехи, семечки, бобы, сладости, БАДы и капсулы - Piab представляет piFLOW®t, специализированный конвейер для транспортировки хрупких пищевых продуктов и ингредиентов. Новый piFLOW®t имеет революционный потенциал в области автоматизированной транспортировки таблеток и иных хрупких и ценных грузов. Он оснащен инновационной и невероятно эффективной технологией, которая в данный момент находится на стадии оформления патента.

«Контролируемая низкая скорость, контролируемый впуск груза на конвейер и отсутствие острых краев являются ключевыми факторами успеха новинки. Предприятие, оснащенное piFLOW®t, не столкнется с такими проблемами, как сломанные и раскрошившиеся конфеты и шоколад», - заявляет Ярно Тахванайнен, Вице-Президент Отдела Транспортировки Материалов Piab.

Способный переносить до четырех миллионов изделий в час, piFLOW®t подходит для любых хрупких грузов. С точки зрения применения в пищевой отрасли конвейер прекрасно справится с транспортировкой сладостей в оболочке, конфет, жареных кофейных зерен, цельных орехов и БАД-таблеток.

Устраняя потребность в неподходящем стандартном или ненадежном альтернативном оборудовании, равно как и потребность в ручном труде, piFLOW®t гарантирует безопасную транспортировку таблеток между различными агрегатами – таблеточный пресс, барабан для приготовления белковых препаратов в капсулах, линии блистерной упаковки и т.д.

В основе piFLOW®t находится инновационная технология piGENTLE® (ожидает патента), поддерживающая плавный поток таблеток путем регулирования давления подачи на насос и гарантируя максимально мягкую, безопасную транспортировку. Конвейер piFLOW®t стал дополнением к серии высококачественного оборудования piFLOW®, предназначенного для транспортировки порошков и сыпучих материалов. Более того, конвейеры piFLOW® проектировались с учетом самых строгих требований касательно безопасности и гигиеничности работы в фармацевтической (piFLOW®р), пищевой (piFLOW®f) и химической (piFLOW®i) отраслях промышленности.

Свяжитесь с нами, и мы назначим лабораторные испытания для транспортировки хрупких грузов с вашего предприятия. 

O Piab

С 1951 года, когда была основана компания, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда пользователей вакуумного оборудования во всем мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть встроены непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции. 

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами