Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Bакуумный эжектор piCOMPACT®23 с усилением продувки

Усиленная продувка повышает энергоэффективность

Дата 06.07.2016

Улучшенная интеллектуальная продувка – это функция, делающая вакуумный эжектор piCOMPACT®23 более энегоэффективным.

Тэбю, Швеция – универсальная вакуумная платформа Premium-класса от Piab - piCOMPACT®23 – получила впечатляющий ассортимент опциональных запатентованных функций.  Сюда входят и две уникальные, специально разработанные функции продувки. Они предлагают оптимальную, энергоэффективную выработку вакуума в любой системе.

Встроенный и запатентованный клапан проприетарной функции усиленной продувки (Amplified Blow-off) от Piab обеспечивает лучшую эффективность и энергосбережение, позволяя при этом ускорить цикл. Функция также может использоваться для поддержки вакуумных присосок в ходе их позиционирования на, к примеру, эргономичных подъемных устройствах.  Также клиенты могут использовать эту функцию для упрощения чистки присосок, если работа ведется в пыльной среде.

Второй новый уникальный механизм продувки от Piab – это запатентованная интеллектуальная продувка (IBO), автоматически отключающая продувку при отсутствии вакуума. Так, у пользователя появляется возможность для дополнительной экономии электроэнергии.

«И усиленная продувка, и IBO созданы в целях повышения производительности и экономии электроэнергии. И обе функции уникальны для piCOMPACT®23. То есть мы может предложить действительно энергоэффективную универсальную вакуумную платформу, способную изменить структуру энергетических расходов наших клиентов, обеспечивая при этом лучшую производительность в любой системе оборудования», - сообщает Джозеф Карбасси, Вице-президент Отделения Автоматизации Piab.

Кроме того, функции продувки совместимы с иными опциональными функциями, доступными для piCOMPACT®23 – такими, как двустабильный двухпозиционный клапан, предлагаемый для систем, подверженных частым экстренным остановкам и для систем, производящих транспортировку дорогих грузов. Или с такими функциями, как контроль самослипания (SAC), когда система безошибочно распознает и устраняет вакуум, вырабатываемый в присосках при отключенном эжекторе. 

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами