Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piGRIP® bag lip

Захват, удержание и скорость… Как никогда прежде

Дата 01.12.2011

Представляем вашему вниманию дополнительную модификацию присосок piGRIP® - мембраны для транспортировки упаковок и пакетов.

Компания Piab, мировой лидер в области поставок вакуумного оборудования, представляет вашему вниманию новые возможности для модернизации первых в мире конфигурируемых вакуумных присосок piGRIP®.

Специальные юбки для присосок piGRIP®, созданные специально для транспортировки различных видов упаковки, доступны в трех диаметрах. Безусловно, это совершенно уникальная технология для работы с упаковкой. Сочетание специализированной юбки с жесткими мембраной и стержнем позволяет ускорить автоматизированную транспортировку упаковок так, как никогда раньше. Помимо обычных пластиковых пакетов для сухой еды (для чипсов, например), присоски piGRIP® с новыми юбками могут эффективно и безопасно транспортировать и упаковки с жидкостями и различными веществами. Материл, из которого изготовлены юбки, официально одобрен управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США.

Таким образом, более высокая скорость транспортировки позволяет сокращать производственный цикл и, как следствие, увеличивать общую скоростью и общую продуктивность. Такие присоски прекрасно проявляют себя при низком уровне вакуума и слабом вакуумном потоке, значительно снижая уровень энергопотребления.

 С помощью новых ограничителей потока от Piab функциональность обновленных присосок увеличивается еще сильнее. При перемещении герметичных объектов разного размера с помощью подъемного устройства, вакуумная присоска может утратить контакт с грузом, вынуждая насос работать активнее – порой это также приводит к потере контакта с поверхностью груза. Ограничитель потока снижает расход утечек благодаря небольшому шпуру. Шпур уменьшает утечку в открытой присоске, позволяя ей полноценно и безопасно захватывать перемещаемый объект, сохраняя необходимый контакт с его поверхностью.

Сегодня нажимные фитинги доступны для присосок piGRIP®, и, как следствие, модернизация присосок теперь не представляет собой ничего сложного.

Конфигурируемые вакуумные присоски piGRIP® состоят из съемной юбки, мембраны и фитинга. Часть присоски с мембраной имеет дополнение – удлиненную мембрану с 6 изгибами, которая увеличивает доступную на данный момент высоту в два раза. Удлиненный рабочий ход позволяет захватывать груз даже в узком и глубоком пространстве без необходимости установки дорогостоящего цилиндра. Такие мембраны доступны для всех размером присосок данной серии.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 50 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Тел.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами