Feedback

Choose your language

Close

SuccessStory MillboardP5010

Custos de manutenção e tempo de parada de máquina significativamente reduzidos

Histórico

A Milboard é uma família de produtores de placas de poliuretano para uso doméstico e comercial. Um local típico onde essas placas podem ser utilizadas é em jardins de hoteís e restaurantes. A vantagem das placas de poliuretano sobre as de madeira é que elas não necessitam de manutenção, uma vez que as de madeira requerem uma aplicação de óleo por ano. O principal problema que eles estavam tendo era na linha de moldagem. Pelo fato das placas serem ranhuradas, a unidade de vácuo existente não conseguia proporcionar fluxo de vácuo suficiente para suprir os vazamentos pelas ranhuras e, dessa forma, as ventosas conseguiam capturar a peça. Eles estavam substituindo ao menos uma dessas unidades de bombas de vácuo por ano antes de falharem.

Solução

A solução foi a utilização de uma bomba de vácuo Piab P5010. A outra unidade de bomba tinha uma chave vácuo e sopro. Nós oferecemos nossa chave de vácuo e válvula de sopro para concorrer com a outra unidade de vácuo. A solução da Piab com tecnologia COAX® provou ser mais confiável e de melhor produtividade devido ao fato da outra bomba não conseguir suprir os vazamentos.

Resultados

O cliente percebeu os benefícios da redução significativa dos custos de manutenção e da eliminação do tempo de parada de máquina e está muito satisfeito com a garantia de 5 anos da Piab, que lhe dá agora paz de espírito. A outra unidade de vácuo oferece 1 ano de garantia. O mais importante, solução da Piab não falha na captura do produto. O custo de outra unidade de vácuo era de aproximadamente £450 e havia uma dessas bombas por ventosa. A unidade Piab com sua chave de vácuo e válvula de sopro custou aproximadamente £410; A unidade Piab atende a duas ventosas. A economia para o cliente foi de aproximadamente £490 por ano por unidade. Uma das outras unidades de vácuo falha por ano e, quando esta falha ocorre, o cliente substitui a mesma por uma bomba Piab. O cliente poderá tentar retirar 4 ventosas e o uso das unidades Piab reduzirão ainda mais os custos.

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos