Feedback

Choose your language

Close

Pré-ajuste e simulação

Pré-ajuste e simulação em fábricas piSMART®

Data 02/05/2018

A tecnologia de vácuo piSMART® oferecerá software de simulação e ajustes em tempo real.

Taby, Suécia – Em uma tentativa de tornar a tecnologia de vácuo pronta para o futuro inteligente da Indústria 4.0, a Piab está incluindo novas ferramentas de simulação e configurações em novos produtos piSMART®. As configurações predefinidas permitirão ajustes em tempo real e o software personalizado permitirá a simulação de novos componentes de produção, como, por exemplo, novas ventosas.

Os produtos da tecnologia de vácuo piSMART® da Piab permitirão um novo nível de comunicação digital e conectividade à Internet. Isso possibilita que os produtores armazenem dados de produção específicos ou “receitas” que incluem exatamente as configurações operacionais certas para uma variedade de equipamentos e máquinas. Isso, por sua vez, garantirá uma produtividade maximizada sustentada após paradas para manutenção ou troca de peças de máquinas. Novas operações também podem ser feitas usando exatamente as mesmas configurações conforme durante a primeira operação. A capacidade de usar configurações predefinidas precisas oferece uma excelente oportunidade para ajustes em tempo real de configurações únicas ou múltiplas sem um reset de todo o sistema.

A inclusão da tecnologia de entrada/saída genérica e independente de fieldbus IO-Link, já oferecida na série de ejetores de vácuo premium piCOMPACT® da Piab, e Bluetooth também facilitará a simulação baseada em software de novos componentes ou procedimentos. Essas simulações podem aumentar a eficiência, por exemplo, de bombas de vácuo, e estima-se que uma bomba de 5 a 20% mais eficiente resultaria em um ganho de produtividade de até 10%.

Para facilitar ao máximo que os clientes apliquem essa nova tecnologia, a Piab está trabalhando com aplicativos de terceiros para plataformas que oferecem sistemas operacionais de IoT abertos e baseados na nuvem que permitem a conexão de máquinas e infraestrutura física ao mundo digital.

Com o piSMART®, a Piab continua a construir um compromisso com a Industry 4.0, obtendo um número cada vez maior de seus produtos de tecnologia a vácuo mais avançados, equipados para as fábricas inteligentes do futuro.

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e 1 bilhão de coroas suecas em vendas em 2017, a Piab é uma organização global, atendendo a clientes em quase 70 países através de uma rede de filiais e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos