Feedback

Choose your language

Close

PR piSMART Automotive update

piSMART® define guia para a indústria automotiva

Data 14/02/2018

A tecnologia de vácuo piSMART® leva montadoras um passo mais próximo da Indústria 4.0.

Taby, Suécia – A introdução das versões piSMART® das bombas de vácuo de ejetores de alta qualidade da Piab está proporcionando a fabricantes automotivos um roteiro para a realização e a implantação de linhas de produção da Indústria 4.0, inteligente e conectada à nuvem. Começando com o piCOMPACT®, a série de geradores de vácuo all-in-one premium da empresa, já disponível com o IO-Link, fieldbus genérico e independente, a Piab está equipando seus produtos para as fábricas o futuro, inteligentes, produtivas e eficientes em termos de energia.

Através da coleta e análise de grandes quantidades de dados de produção e acesso a enormes quantidades de dados baseados em nuvem, um gerador de vácuo piSMART® oferecerá um novo nível de controle de processo. Ferramentas de análise de "Big Da" utilizando piSMART® estará disponível para dar apoio aos operadores.

A estamparia é um exemplo de onde essas novas ferramentas podem fazer uma diferença profunda. Estabelecendo as bases para a produtividade da indústria automotiva, as taxas de transferência, ou batidas por minuto (BPM), continuam a aumentar nas estamparias. Sensores inteligentes estrategicamente colocados com conectividade com a Internet podem comunicar, por exemplo, dados de BPM em tempo real para prever e evitar falhas na máquina ou componente, garantindo que o equipamento esteja sempre funcionando a uma velocidade ideal.

Com base em outros recursos avançados já implementados pela Piab, tais como a Determinação Automática de Nível (ALD), o Monitoramento Automático de Condição (ACM), o Blow-Off Inteligente (IBO), o Controle de Auto Adesão (SAC) e a Economia de Energia (ES), as ferramentas de análise baseadas na nuvem estarão disponíveis para apoiar linhas de produção mais inteligentes e eficientes em plantas automotivas. Auto ajuste, manutenção preditiva, monitoramento de condição, simulações e ajustes em tempo real são algumas das funções de apoio tornadas possíveis através de piSMART® desenhando um guia em direção à Indústria 4.0.

 

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. Em 2016, a Piab concluiu duas aquisições estrategicamente importantes, a Kenos e a Vaculex. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Communicações
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos